请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMS3635-Q1 主题中讨论的其他部件:LMS3655-Q1,
你(们)好
请让我向您介绍LMS3635-Q1或LMS3655-Q1。
1.是否存在没有频谱扩展功能的传导EMI数据
2.是否存在从PWM更改为PFM的条件?
此致,
横田洋三
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
以下是在30MHz到108MHz范围内具有和不具有扩频的器件的EMI比较。
e2e.ti.com/.../LMS3655_5F00_W_2600_WO_5F00_SS.pptx</s>2600
以下是数据表中的FPWM到PFM转换时间数据。
——安布莱什