This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4521万:TPS5.4521万 S/C输出

Guru**** 2541180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630063/tps54521-tps54521-s-c-output

部件号:TPS5.4521万

你好
我们已使用TPS5.4521万大约5年,没有出现任何问题。 -(约4万件)
在一种设计中,我们看到了非常高的故障率,即设备发生故障,输出变为S/C -约1.6欧姆
此设计采用3G GSM调制解调器- Vin =+12V - Vout = 3.7V,2A (最大)-正常操作<50mA)

我们使用与其他产品相同的设计-输入电压=+12V -输出电压=+5V @ 4A最大电压

任何其他人都遇到了类似的问题或可以提供帮助

此致
Paul H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    新设计是否出现故障?
    请上传您的电路设计和PCB布局进行检查
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备出现故障的含义是什么? 开关是否对地短路? 还是Vin短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    用于3.7V输出@2A的应用。 有一些问题。
    1,原理图:Comp引脚的值不好,请重新计算数据(请参阅数据表);在Vin.
    2 PCB:将输入盖紧靠Vin引脚;将反馈电阻器紧靠Vsense引脚。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢您的回复。
    我们有1000个印刷电路板,这些印刷电路板在中销售。 等待测试。

    我们已测试了前20个设备,这些设备在50 % 上出现故障。 IC的输出开关(TPS5.4521万RHLR)对GND短路。

    我们了解该设备是短路和热保护的

    问题

    1. Comp的值是否允许IC受损,以及开关输出
    2.输入电容器在其当前位置和连接处是否会导致IC受损,并使SW输出发生S/C
    3.反馈电阻器的位置是否会使IC受损,并使SW输出发生S/C
    4.您能否为Comp针脚推荐正确的组件

    谢谢你

    此致

    Paul Humphreys
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1,是的,不稳定的回路很容易损坏IC。

    2,对于您的应用,Cin不是一个大问题

    3,反馈电阻很灵敏,有噪音结合不能保持Vout稳定,不容易损坏。

    4,对于值,可以使用WEBENCH快速获取值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vental

    感谢您的快速回复

    WebBench由于某些原因不支持TPS5.4521万

    因此,您知道或使用等效IC或其他软件来帮助计算COMP值

    我附上了一份PDF,其中包含我认为正确的值,但它对TI很有好处 如果您可以确认我的计算

    要求是

    VIN最小值= 11伏

    最大VIN = 13V

    切换频率= 700KHz

    输出最大值= 2.5A

    输出电压= 3.9V

    此致

    Paul Humphreys

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_support_5F00_suggested_5F00_values.pdfe2e.ti.com/.../ti_5F00_support_5F00_suggested_5F00_values.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3554.ti_5F00_support_5F00_suggested_5F00_values.pdfHelloVental

    使用的COMP值取自"典型应用说明"

    唯一的区别是应用手册上的输出电压= 5V,我们要求输出电压= 3.9V

    我已使用添加的典型应用说明再次更新了PDF

    此致

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS5.4521万.xlsx

    请参阅附件

    有关布局,请参阅数据表并使用4层PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vental

    我们根据您的建议修改了3个印刷电路板,第一个在5分钟内失败

    输出级对地短路

    我将通过电子邮件向您发送进一步说明

    kr)

    Paul Humphreys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    步骤1:卸下电感器,检查输出电压是否对GND或SW短路

    步骤2:如果输出对GND短路,请检查输出盖和反馈电阻器,可能它们损坏。 如果开关对地短路,检查新板中开关的波形,可能开关的环太高。 您可以添加缓冲器(R=2ohm,C=2200pF)电路来减小环,这会降低效率。

    第3步,上传版式,如果环太高,主要原因是版式。