你好
我们已使用TPS5.4521万大约5年,没有出现任何问题。 -(约4万件)
在一种设计中,我们看到了非常高的故障率,即设备发生故障,输出变为S/C -约1.6欧姆
此设计采用3G GSM调制解调器- Vin =+12V - Vout = 3.7V,2A (最大)-正常操作<50mA)
我们使用与其他产品相同的设计-输入电压=+12V -输出电压=+5V @ 4A最大电压
任何其他人都遇到了类似的问题或可以提供帮助
此致
Paul H
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我们已使用TPS5.4521万大约5年,没有出现任何问题。 -(约4万件)
在一种设计中,我们看到了非常高的故障率,即设备发生故障,输出变为S/C -约1.6欧姆
此设计采用3G GSM调制解调器- Vin =+12V - Vout = 3.7V,2A (最大)-正常操作<50mA)
我们使用与其他产品相同的设计-输入电压=+12V -输出电压=+5V @ 4A最大电压
任何其他人都遇到了类似的问题或可以提供帮助
此致
Paul H
您好Vental
感谢您的快速回复
WebBench由于某些原因不支持TPS5.4521万
因此,您知道或使用等效IC或其他软件来帮助计算COMP值
我附上了一份PDF,其中包含我认为正确的值,但它对TI很有好处 如果您可以确认我的计算
要求是
VIN最小值= 11伏
最大VIN = 13V
切换频率= 700KHz
输出最大值= 2.5A
输出电压= 3.9V
此致
Paul Humphreys
e2e.ti.com/.../ti_5F00_support_5F00_suggested_5F00_values.pdfe2e.ti.com/.../ti_5F00_support_5F00_suggested_5F00_values.pdf
e2e.ti.com/.../3554.ti_5F00_support_5F00_suggested_5F00_values.pdfHelloVental
使用的COMP值取自"典型应用说明"
唯一的区别是应用手册上的输出电压= 5V,我们要求输出电压= 3.9V
我已使用添加的典型应用说明再次更新了PDF
此致
保罗
e2e.ti.com/.../TPS5.4521万.xlsx
请参阅附件
有关布局,请参阅数据表并使用4层PCB