This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:优化周期帮助

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633392/bq34z100-g1-help-for-optimisation-cycle

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:GPCCHEMBQSTUDIOGPCRA0

您好,

我遵循了此处描述的优化周期:  

我已使用数据表和slua664文件配置了DataFlash。 我选择了合适的化学ID = 0x800:我有一个带阀门调节的38Ah铅酸电池。

我一开始就进行了一个充电周期,我等待设置OCVTAKEN标志,但它从未改变。 (我等了24小时...)

问题:

1我的DataFlash配置是否正常?

e2e.ti.com/.../Config_5F00_1.gg.zip

2当我激活阻抗跟踪时,Ra-Table已更改,这是否正常?

3当我开始放电循环时,与IC的通信中断,充电状态跳至0 %

提前感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Hatem

    2.放电期间进行RA更新。Qmax更新应在RA更新开始之前进行。

    请按照以下步骤操作并记录您的数据

    -启用它,发出重置命令
    -放电至空
    休息5小时
    -充满电
    休息2小时
    -放电至空,
    休息5小时

    如果学习不成功,请发送您的gg和日志文件。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    我在上一篇文章中指出的链接描述了如何通过充电到满电开始循环。 充电和放电顺序是否重要?

    在我的.gg文件中,您是否看到任何不一致?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Hatem
    是的,费用和餐费顺序非常重要。在Ra更新之前,请先更新Qmax,这一点非常重要。 您是如何确定自己的化学品ID的? 您是否执行了gpcchem中的测试大纲? 您在收费流程中是否设置了运营中心标志? 需要一个日志文件来查看学习失败时的原因。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    您告诉我Qmax更新,它是哪一项? Dataflash气体测量中的"Qmax cell 0"或注册部分中的"Qmax passed Q"?

    Chem ID由来自 法国的TI支持技术人员确定。

    我们有 一 个12V铅酸电池,38 Ah,阀门已调节。

    是FC标记在充电过程中设置。

    我开始了一个新的优化周期,从出院开始。 在休息时间之后,我设置了OCVTAKEN标志,但更新状态保持为04 (不递增到05)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -Qmax DF中的单元0。
    -请按照我在上一篇文章中概述的步骤进行操作。 不要被不同寄存器更改的详细信息所吸引。 只需确保将其发送为启用状态,然后在放电前重置(0x41)。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已按照您描述的顺序执行了这些步骤。

    我通过按BqStudio 界面中的按钮发送了一个"启用它",我使用相同的过程发送重置命令。

    我开始给电池放电。

    我放松了2天(因为周六和周日我们不工作)。

    我将电池充满电。

    我放松了2个小时。

    我已开始第二个放电周期。

    放电周期结束后,我会在休息时间后向您发送一个日志文件。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hartem

    很好。 如果学习失败,我们提供了gpcRa工具,它将计算您的Qmax和电阻表Pls,看看如何使用它来避免进行其他学习。

    谢谢

    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx

    我向您发送我的日志文件和配置文件。当我创建日志文件时,已生成错误文件。

    e2e.ti.com/.../LogAndConfigFiles.zip

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hatem:
    此日志文件是什么? 学习是否失败? 您是否研究过使用我们的gpcRa0工具? www.ti.com/.../GPCRA0
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    我已经查看了您的gpcRa0,并按照安装手册创建了包含所需文件的.zip文件。

    我已提交此zip文件,但在回复邮件中出现错误。

    您能否告诉我此错误是什么,因为您的工具尚未识别此错误。

    请分析我的.zip文件吗?

    e2e.ti.com/.../4276.log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是专家,但在我的同事接管我之前,请允许我讲几句话:

    1. Chemid应该是0800,不确定它是否是十六进制的,这将转换为2048
    2. 这只是一个出院日志,我不确定,但我认为该工具也需要充电
    3. CSV格式不正确

    附录:本信息附有原始化学结果和导致ite2e.ti.com/.../2016.0616万-_2D00_-log-discharge.zip的日志(C/20放电)

    e2e.ti.com/.../2016.0617万-_2D00_-GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,皮亚,哈特姆
    不应转换chem id。 返回的工具已经是十六进制的,因此应该是您在量表上编程的CHEM ID 0x800。
    很好,你是对的,收费是需要收费的。

    您可以从gpcchem报告中看到,初始和最终DOD之间的差异小于90 % dDOD_%= 84.8263937099065 。 您需要将电池充电至数据表中的最大规格,并将其放电至数据表中的最小电压规格。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Onyx:  

    我正在与  ,我们进行了一个新的充电和放电周期。 我们创建了zip文件,如下所述:    但您的在线工具总是会产生错误:  

    • 警告:自动固件属性检测失败。 rb_选择默认值为2。 请确保GG文件中加载的CHEM ID与config.txt中指定的ID相同
    • 警告:自动固件属性检测失败。Basescale默认为1。 请确保GG文件中加载的CHEM ID与config.txt中指定的ID相同

    我已签入bq Studio,Chem ID正常(0x0800)

    请看下面的zip存档吗?

    e2e.ti.com/.../actia_5F00_charge_5F00_decharge_5F00_no_5F00_excel.zip

    提前感谢您的参与。

    Gaël  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gaël:

    我能够使用GPCCHEM工具在内部复制错误。  对此造成的不便,我深表歉意-我们正在努力解决此问题。

    我将在星期一提供最新情况。  感谢您的耐心等待。

    此致,
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bryan:

    感谢您的回答,我们迫不及待地想在下周获得一些好消息:-)

    此致,  

    Gaël  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gaël:

    我试图通过工具来获取这方面的数据,但没有成功。

    很遗憾,在初次充电和放电后,没有休息时间。  为使工具正常工作,请确保充电后至少休息2小时,放电后休息5小时。

    上面的图像是您的数据的已清理表示(为了尝试通过工具获取数据,在不放松的情况下删除了充电期),但它应该更像下面的图像:

    请注意充电后的5小时休息时间和放电后的2小时休息时间,如上所示。

    如果上述讨论有助于解决您的问题,请单击下面的"这解决了我的问题"按钮,以帮助有类似问题的其他人找到此答案。

    此致,
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bryan:  

    我很困惑,我们正确地完成了流程。 请根据我们发送给您的日志检查以下图表。

    如您所见,我们为电池充电至上午8:46。 此时,电压(13.422 V)是充电器电压,而不是蓄电池电压。 因此,当我们断开充电器时,蓄电池电压返回到实际蓄电池电压(12.924 V)。
    另外,你可以看到我们等 了2:20:41 (08:45:26~11:07:07),所以放松期得到了尊重。

    放电后,您可以看到放松期足够长。 实际上,我们让它在周末放松一下,我移除了数据的最后部分以改善显示。

    我不确定我们如何改进学习流程,因为所有 要求都已满足。  

    请您提供另一个解决方案吗?

    提前感谢您的时间和耐心。

    此致,  

    Gaël  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gael,

    请您澄清一下目前的问题是什么。 我正在阅读帖子,似乎您有学习周期问题。 但是,你似乎又在试图识别一个奇姆蒂。

    您之前的文章表明您通过该工具运行了文件,并且您获得了CHEM ID 800,其偏差值大于3 %。

    这意味着您成功学习的可能性很小,因为您没有使用足够好的匹配项来完成学习。 标准是DoD错误应小于3 %。

    -您可以重新运行chem id identification (gpcchem),确保您正在将电压放电至电池制造商数据表中指定的最小电压,并将电压充电至最大充电电压,以查看您是否会获得一个chem id,其DoD错误小于3 % , 之后,您将运行一个学习周期。


    -在设备上对chem id 800进行编程
    -提取一个gg文件,该文件将具有chem id的默认设置,然后使用该gg文件和您先前发送的日志文件提交到gpcRa0,以计算Qmax和Ra表值。 工具发送给您的返回文件将成为您学习的文件,您将在设备上编程并运行几(2)个周期以验证准确性。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Onyx:

    要明确一点,我们正拼命地尝试完成几周的学习周期。 我们尝试了bqStudio的正常方法,但Ra表Qmax Cell 0从未改变。  

    因此,您在此处建议了另一个解决方案:  ,它是测量参数计算器工具(http://www.ti.com/tool/gpcRa0)

    第一次我们的充电和放电日志出现了一些问题,因此我们重复了一个完整的充电和放电周期,如我的上一条消息所示。  但是,我们没有从该工具中获得正确的结果。

     

    因此,在您的上一封邮件中,您告诉我们CHEM ID (0x800)错误。 首先,我已检查bqStudio,chem ID设置为0x800。  

    但是,如果您告诉我CHEM ID不能是0x800,我会感到非常惊讶,因为我想  在2016年6月告诉我们,CHEM ID是0x800,我们使用的是相同类型的电池。 我们使用了新电池,以确保此部件的一切正常。

    以下是TI所做的CHEM ID选择:

    如果我理解正确,学习周期将永远不会起作用,因为您建议的CHEM ID实际上与我们的真实电池不匹配? 我们还有什么其他的解决方案? :-(.

    Gaël  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gaël:

    遗憾的是,数据日志不足以生成电池的化学ID匹配。 这是由于学习周期中我们可以解决的一些问题。

    断开充电器后,电压需要更多的时间才能停止,然后才能开始放电循环。

    关于放电周期,蓄电池放电速度过高。 您的数据显示电池的电量(以3.5 小时为单位)。 请使用C/5和C/10之间的放电率。 我更喜欢投中球,以C/7速率放电。

    此外,放电不是恒定电流放电。 请使用电子加载来强制执行恒定C/7速率。

    总之,对当前测试程序所做的修改:

    1. 充电后延长休息时间,直至电压放松
    2. 确保放电是恒定电流
    3. 将放电速率设置为C/7

    请将新日志提交到GPCCHEM工具。

    如果有任何问题,请告诉我,我也会测试您的新数据。

    此致,  

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bryan:

    感谢您的回答。 我们还了解到,所使用的化学ID与我们的电池不匹配。  

    我们重新尝试了新的充电/放电循环,并在可控 的室温下遵循您的建议。 到目前为止,由于PC和EVM400之间的通信停止,并且日志文件中充满了ERros,所以进展不是很顺利。  

    当我们成功完成充电和放电循环后,我们将为您提供更多信息。

    此致,

    Gaël  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gaël:

    感谢您的更新。 我希望这次测试结果会很好。

    请告诉我,在这方面是否有任何问题我可以帮助解决

    此致,
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bryan:

    感谢你的祝愿。 我们得到 ,所以现在我们相当乐观。 我会让您随时了解最新情况。

    祝你度过美好的一周!

    Gaël
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gaël

    非常棒! 我期待看到结果。

    此致,
    Bryan Kahler