This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5898万CEVM-730:输出电流限制和输出重置

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657633/bq25898cevm-730-output-current-limit-and-output-gets-reset

部件号:BQ2.5898万CEVM-730
主题中讨论的其他部件: BQ2.5898万EVM-730BQ2.4298万BQ2.5898万CBQ2.5898万

您好,

我使用 的是带有EV2300的BQ2.5898万CEVM-730。  

我已将3.9V 2A电源连接至J4,BAT端子,并在PMID,J2端子连接器处测量输出。 未在VBUS,J1处连接5V电源。

我面临以下问题。

1.当我在“电池管理工作室”工具中选中“启用OTG ”时,我得到了5V电压,但一旦将负载(10E,20W电阻器)连接到此针脚,它就会降至2.5V,仅提供250mA电流。

2.卸下负载时,除非我取消选中并再次选中“Enable OTG”(启用OTG),否则PMID针脚保持在3.9V (电压与电池电压相似)。

下面是我的设置的屏幕截图

如果有任何设置不能正确执行,请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将负载放在哪个销上?
    请在选择"启用OTG "并获得5V OTG输出后阅读GUI,检查寄存器中是否存在任何故障。 然后应用OTG负载,在OTG输出降至2.5V时再次读取GUI,检查寄存器中是否存在任何故障。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐宁,

    我正在将负载连接到PMID引脚(BQ2.5898万EVM-730板上的J2)。

    负载为10E,20W车载。

    我检查了GUI中的寄存器值。 如果我不读寄存器,PMID电压在卸载负载后保持5V,但如果我读寄存器,则电压在卸载后仅达到蓄电池电压。

    以下是寄存器的快照以供参考。

    我还看到每次我读取寄存器时,"启用OTG "都未选中,如果我不读取寄存器,它将保持选中状态。

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在我的上一篇文章之后,我尝试了几件事情,现在面临一些问题。

    我需要5V输出,因此尝试从OTG端口获得输出。 我只使用1节电池(3.8V,3050mAH),没有用于为EVM供电的适配器。

    我将一个LED连接到此OTG USB端口(此LED负载的电流不得超过10mA),它保持打开状态。  

    接下来,我连接了一部手机(70 % 已充电),并观察到后续情况

         如果我将升压控制电压保持在4.55V (与升压电流无关),移动充电将开始。 (它显示移动设备正在移动屏幕上充电,使用2.1a升压输出电流充电5分钟后,未看到电池电量有任何变化)

         如果我将增压控制电压更改为4.55V以外的任何值(无论增压电流如何),手机会显示正在充电,并在一秒钟内立即停止充电。

    接下来,我连接了同一部手机,但使用了40 % 手机电池,并看到了这次的后续情况

         即使在4.55V电压下,移动设备也会开始充电并立即停止。 (在70 % 电池处,此设置可使移动设备持续充电)  

    当OTG电压下降时,"启用OTG "针脚被清除,我在"升压故障"中看到"过载/OVP"。

    以下是供参考的日志。  

    ********** 连接到OTG之前*************

    *创建时间:2018年1月22日周一17:35:55 (印度标准时间)
    *
    *格式:注册名称选项卡字符,\t十六进制注册值。
    *器件:bq2.4298万
    * BQZ容器:充电器_1_00-bq2.5898万.bqz
    *
    输入电流限制,Hiz和Ilim引脚7F
    OTG温度阈值和输入电压DPM偏移E1
    ADC控件,OTG频率,ICO,DCP和输入检测00
    电池负载,WDT重置周期,OTG和充电启用以及MINSYS设置AE
    快速充电电流限制设置和MTK泵启用20
    预充电和终端电流限制设置1F
    充电电压调节限值,蓄电池低电压和充电阈值5E
    端接电流启用,STAT引脚,WDT,安全计时器和JEITA充电电流04
    IR补偿和热调节阈值03
    ICO,扩展安全计时器,BATFET控制,MTK泵电压和JEITA充电电压00
    OTG调节电压和电流限制设置F0
    充电器VBUS,充电模式,PG,USB输入和系统电压调节状态02
    WDT,OTG,VBUS OVP,过热关闭,安全计时器和TS针脚故障00
    输入电压DPM设置12.
    热调节充电状态和ADC电池电压转换4B
    ADC系统电压转换4B
    ADC TS引脚电压占REGN转换的百分比52.
    VBUS状态和ADC VBUS电压转换06
    ADC充电电流转换00
    DPM状态和输入电流限制设置3F
    寄存器重置,输入电流优化器状态,设备ID和温度配置文件05

    ********** 连接加载到OTG *************后

    *创建时间:2018年1月22日周一17:46:15 (印度时间2018年1月22日)
    *
    *格式:注册名称选项卡字符,\t十六进制注册值。
    *器件:bq2.4298万
    * BQZ容器:充电器_1_00-bq2.5898万.bqz
    *
    输入电流限制,Hiz和Ilim引脚7F
    OTG温度阈值和输入电压DPM偏移E1
    ADC控件,OTG频率,ICO,DCP和输入检测00
    电池负载,WDT重置周期,OTG和充电启用以及MINSYS设置8E
    快速充电电流限制设置和MTK泵启用20
    预充电和终端电流限制设置1F
    充电电压调节限值,蓄电池低电压和充电阈值5E
    端接电流启用,STAT引脚,WDT,安全计时器和JEITA充电电流04
    IR补偿和热调节阈值03
    ICO,扩展安全计时器,BATFET控制,MTK泵电压和JEITA充电电压00
    OTG调节电压和电流限制设置F7
    充电器VBUS,充电模式,PG,USB输入和系统电压调节状态02
    WDT,OTG,VBUS OVP,过热关闭,安全计时器和TS引脚故障40
    输入电压DPM设置0D
    热调节充电状态和ADC电池电压转换4B
    ADC系统电压转换4B
    ADC TS引脚电压占REGN转换的百分比52.
    VBUS状态和ADC VBUS电压转换06
    ADC充电电流转换00
    DPM状态和输入电流限制设置3F
    寄存器重置,输入电流优化器状态,设备ID和温度配置文件05

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)对于GUI设置,它仅在您单击"读取寄存器"时显示寄存器值。 登记值不会自动更新为当前登记值。 对于5V PMID GUI图片,VBUS状态显示"无输入",但此时设备应处于OTG模式,因此请在选择"启用OTG "后再次单击"读取寄存器"以刷新寄存器值并观察PMID处的5V。 此时,VBUS状态应读为“OTG”(REG0B[7:5]=111)。
    2)将负载连接到PMID后,再次单击"读取寄存器"。 检查VBUS状态是否为“OTG”以及是否存在任何故障。
    请注意,REG0C是一个故障寄存器。 它会保留从上次读取到主机发出新读取的所有故障信息。 例如,如果充电安全计时器过期故障发生,但稍后恢复,则故障寄存器REG0C在首次读取时报告故障,但在第二次读取时返回正常状态。 为了获得当前的故障信息,主机必须第二次读取REG0C ...
    3)连接PMID负载可能会导致一些过冲并导致升压故障。 一旦发生这种情况,设备将自动退出OTG模式。
    4)您是否正在评估bq2.5898万或bq2.5898万C? bq2.5898万C不支持OTG。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐宁,

    我今天会尝试你的建议,并会告诉你结果,但我想问一下

    1.为什么要将负载连接到PMID销? PMID是否是为外部电路供电的针脚? 是否可以在VBUS/OTG端口连接负载?

    2.如果升压故障寄存器出现故障(过载/OVP),是否会导致设备退出OTG模式? 如果它 自动从它恢复,设备是否会重新进入OTG模式?

    3.我没有将任何负载连接到PMID,而是连接到OTG电源引脚。 将负载连接到引入过冲的OTG (我连接了一部我认为不会导致任何过冲但仍然会导致过冲的移动电话)是否会导致退出OTG模式?

    我使用的是BQ2.5898万EVM-730,我可以在没有连接任何负载的情况下看到OTG电压,只要我将负载连接到OTG /VBUS引脚,它就会受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下内容,了解我的意见:

    1.对于bq2.5898万,PMID和VBUS在OTG模式下都具有5V输出。 可以在PMID引脚或VBUS引脚上连接OTG负载。 但建议将OTG负载连接 到VBUS引脚,因为RBFET (Q1)提供过电流保护以确保安全升压模式操作。 有关详细信息,请参阅D/s第29页上的第9.2 .14.2 .1节。

    2.参考d/s的第30页,当VBUS电压上升到高于规定目标值并超过VOTG OVP时,设备会进入过压保护,停止切换,清除OTG配置位并退出升压模式。 在过压持续时间内,故障寄存器位(BOUST_FAULT)设置为高电压,以指示增压操作中的故障。 一旦设备由于过压而退出OTG,该设备将不会自动重新进入OTG。 用户需要启用OTG才能重新进入OTG模式。

    3.为进行调试,请将电阻器盒或电子负载连接到VBUS引脚。 在启用OTG之前,将电阻器盒设置为最大电阻或电子负载的空载,并将升压电流限制设置为2.4A (REG0A[2:0]=111)。 在OTG模式下VBUS引脚上存在5V电压后, 逐渐降低电阻箱电阻或缓慢增加电子负载,观察 VBUS引脚电压 并在  更改OTG负载时不时读取寄存器值。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们根据您的建议尝试了多种方法,并得到了我们当地TI支持的帮助,但无法实现这一目标。

    IC在100E电阻为偶数时关闭。 (我们尝试了电阻箱,1000E至500E,它打开,500E后性能不一致,有时它保持较短的时间,有时保持较长的时间,但在100E负载下,它以最短的时间关闭,大约5分钟)。

    我们无法使EVM按所述工作。  

    请帮助我们退回此产品以及我们为使其正常工作而购买的EV2300 (我们必须购买EV2300才能使其正常工作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否获得另一个全新的EVM并按照EVM用户指南重试?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ning Tang:

    我们已经遵循了有关全新EVM的指南,但它不起作用。 我们已经过了本次评估的时限。 请建议您如何退回这些物品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的TI团队:

    由于我们的主板没有达到预期的效果,因此我们请求批准退回主板(BQ2.5898万EVM-730和EV2300)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是从TI购买的产品,请与TI网上商店( http://www.ti.com/store/faq-returns-and-refunds.html )或TI客户服务部门联系。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是从TI购买的产品,请与TI网上商店( www.ti.com/.../faq-returns-and-refunds.html )或TI客户服务部门联系。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请同时为EV2300主板启动RMA,因为购买该产品仅用于BQ25.8988万EVM支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的TI团队:

    请更新EV2300的RMA。 我们正在计划配送这些商品,希望能及时提供有关此问题的最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系客户服务或商店。 此论坛仅用于技术支持。 感谢您的理解!