主题中讨论的其他部件: BQ2.5898万EVM-730, BQ2.4298万, BQ2.5898万C, BQ2.5898万
您好,
我使用 的是带有EV2300的BQ2.5898万CEVM-730。
我已将3.9V 2A电源连接至J4,BAT端子,并在PMID,J2端子连接器处测量输出。 未在VBUS,J1处连接5V电源。
我面临以下问题。
1.当我在“电池管理工作室”工具中选中“启用OTG ”时,我得到了5V电压,但一旦将负载(10E,20W电阻器)连接到此针脚,它就会降至2.5V,仅提供250mA电流。
2.卸下负载时,除非我取消选中并再次选中“Enable OTG”(启用OTG),否则PMID针脚保持在3.9V (电压与电池电压相似)。
下面是我的设置的屏幕截图
如果有任何设置不能正确执行,请提出建议。