This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5944万L:保护LMR1.403万

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655912/tps25944l-protecting-the-lmr14030

部件号:TPS2.5944万L
主题中讨论的其他部件:LMR1.403万LM2596TPS5.3353万

我正在尝试保护设置为3.3V的LMR1.403万 DC/DC转换器以及12V总线。 使用TPS2.5944万L对转换器的输入端进行保护。其目的是同时保护转换器供电的12V总线,也适用于LM1.403万内部短路/低压侧+高压侧开关/或其它情况。

我的假设是,我知道转换器的额定稳态输入电流,因此,如果在输出过载或内部短路的情况下,它变为双倍到高的电流,那么TPS2.5944万L将关闭电路。 我需要一个闩锁功能。  如果我增加输出负载,一切正常。 我将负载(LMR1.403万的)更改为触发点(我的例子是TPS2.5944万的0.75A输入,在3.3V输出时对应1.85A)。

现在是问题所在。 我有一个外部复位器,如果 有故障标志,它会定期复位TPS2.5944万。
因此,如果输出端的负载仍然很重,并且 命令TPS2.5944万启动,则会出现该问题。

它正在启动,如果仍然存在重负载,则整个电路振荡,消耗来自12伏总线的功率。 必须避免这种情况,如果输出出现故障,则必须定期尝试在负载情况下打开转换器,但在一定时间后必须关闭4毫秒。

电路在触发点和全金属短路之间的负载振动。

问题是如何保持电路长时间关闭,直到出现过载(超过触发器值)或短路?
TPS2.5944万在看到短于4ms的短脉冲时未关闭,这些脉冲的集成器将非常有用。 它应该尝试打开LM1.403万,但是一旦发现过载情况就应该熄灭(4毫秒后)。 有一个闭环,它会自动摆动。

我附上图片:来自TPS2.5944万的粉色输出电压(来自直流电源的输入电压为9V,限制为1.25A来自直流表的平均电流约为0.4A)。
黄色是来自Imon引脚的输入电流( 在R 20k 到GND,约为0.5A/0.5V)。 LMR1.403万的EN引脚被拉至Vin,以确保其不是问题。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christopher:
    感谢您的联系!
    我会尽快回复您。

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christopher:

    您能否与我分享TPS2.5944万L和LMR1.403万器件的原理图,包括输入和输出电容以了解它。
    您是否进行过任何模拟? 我猜这是与启动相关的,可以通过将TPS2.5944万L的PGTH输出连接到LMR1.403万器件的启用引脚或增加LMR1.403万的CSS值来解决。

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    模拟-我没有。


    这种解决方案并不是很受人欣赏。 我的想法是在LMR1.403万输出时使用PGTH作为防止过载的保护。
    当前PGTH它连接到LMR的输入(错误),而不是其输出。 我将通过这种方式检查,这可能是一个原因。
    我的想法是,如果3.3 高到3.5V,就会关闭TPS2.5944万。 所以我会有过载和过压保护的3.3 输出,这就是我的愿望。
    LMR1.403万具有22uF + 47nF输入电容,它位于TPS输出和LMR输入之间。 我甚至增加了220uF,但问题也是如此。 TPS没有输入电容,它直接连接到电源(此时)。

    PGTH 不是问题,实际上它只是作为一个旗帜使用,我错误地认为它是在重置TPS。

    我附上一张图片, FLT引脚是黄色的,粉红色是TPS的输出。 这个故障是存在的:我认为是由于关闭后过冲造成的。 当我在TPS过冲的输入中添加额外的220uF时,已断开,但电路在重新启动后仍断开。

    在输出(几乎短)处加载1R5时重新启动TPS的黄色3.3 输出粉红色输出

    从TPS中以1欧姆负载黄色输出3.3 粉色输出重新启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从上面我们可以注意到,如果有更多低欧姆负载电路开始灭油,则电路会被巧妙地关闭(需要重新起动后),直到1.5 欧姆负载。 我想这都是因为TPS没有对这些脉冲进行量化。 它可以由ITrip触发(在这种情况下过低),或者如果过流高于Ilim且超过4毫秒。 这两种情况都不正确,并且...正在渗透。

    所有这些奇怪的行为都是由于LMR的行为,这是一个动态的物体。

    Rakesh:

    假设我将PGTH连接到3.3 转换器的输出(通过分频器CLEAR),并且TPS2.5944万 PGD FET的漏极到LMR1.403万引脚的EN引脚正常。 现在是这样的情况:

    LMR是TPS中的过载比较器将保持LMR关闭,并且由于某种原因导致过载,如果TPS保持关闭状态,将触发LMR至打开状态的状态是什么?

    恐怕只有在为3.3 输出提供一些电压后,它才会启动。 再次。 由于TPS 正在通过EN锁定,它已关闭,负载已移除,但仍关闭。 或者我错了吗?:

    LMR中的CSS电容器为10nF和100nF,对于10n,输出电压在2毫秒内上升,持续100N,约为20毫秒。 20是我的愿望, 在3.3 输出处将有MCU。 但我也试过了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是LMR的启用引脚-黄色,粉红色从TPS中输出- Treshold 1.2V +-50mV断水似乎正常

    这是TPS的Enable Pin - Falling treshold 0.92V -似乎正常

    TPS的OVP引脚,上升treshold 0.99V -似乎正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christopher:

    感谢测试波形。
    似乎LMR部件正在重新启动,而不是TPS部件。 LMR1.403万为高端MOSFET提供逐周期电流限制保护。 这可能是关闭和重新启动设备。 如昨天的电话中所述,请在此模式下监控两个部件的电流。

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用连接到TPS2.5944万输出的LM2596转换器进行了测试。当输出设置为3.3V (如LMR)时,TPS会在4毫秒后正确关闭。
    粉红是TPS的输出黄色是来自Imon引脚(TPS)的当前信息。 大约0.5V/0.5A

    我仍在等待电流探头,但是来自Imon引脚的当前信息似乎正确,我的限制设置为0.75A,在这4毫秒内似乎如此。
    我不喜欢的是LM2596在待机模式/无负载下消耗大约6mA的电流。 因此,LMR  是我的选择,因为它非常好,低于1mA的Stdby电流,对于我的电池应用来说,什么非常重要。

    现在我需要找到一种方法(如果可能)来正确连接LMR和TPS。 我恐怕这是不可能的,因为LMR的行为,你不是这样认为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然没有电流探头。 也许它将在下周到达。

    但我使用TPS5.6321万evm板进行了另一项测试,该板也具有此功能

    一个循环山谷检测控制电路。
    这就是结果
    我认为我需要使用一个没有这个循环限制功能的转换器,因为它与主电熔器TPS有某种交互作用。 我需要的是一个像lm2596这样的切换器,但是:
    待机电流约为1mA或更低,如果这种简单的切换台可以轻松地与第二个切换台并行,这将非常有必要。
    出于可靠性原因,我有两个部分。 如果我将它们与一个输出中的二极管耦合,电流共享比在很大程度上取决于输出电压和二极管上的压降。
    需要热电压板和电流输出2,3安培/内部开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christopher:

    我已联系LM2596团队建议使用低工作静态电流(如LM2596)的切换台,但没有逐周期电流限制。 工程师将很快回复您。

    此致,
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 我试图找到一些东西,但如果我是在降压转换器集成开关组中,几乎所有东西都有循环功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christopher:

    反馈是.. 大多数切换台都集成了过流保护。
    您是否尝试过增加LMR1.403万 (即C41值)的I/p电容? 您能否使用电流探头探测TPS设备的输出电流,以了解过载情况。

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我的C41是220uF,甚至是2x220uF。 但是它仍然在振荡,一个C=220uF。 在某种程度上,它有助于12V输入,但如果输入为9V (电池电量低),则不会(在这种情况下需要更大的输入C)。
    我不能这么简单地增加电容,因为空间和其他一些关键需求而受到限制。

    我必须用电流探头重复测试。 我仍在等待当前的调查,已订购,并且需要一些报关单,因为它是从美国进口的。 需要时间..

    到目前为止,我的当前信息来自Imon的输出。 我有一个避免这种情况的想法。 TPS2.5944万在以下情况下是一个非常好的芯片:(它是部分的)

    如果集成这些电流峰值。 因为如果您的系统尝试在输出上以Short启动,它将跳进永不停止的循环。

    所以我的解决方案是:我将从Imon引脚接收信号,然后通过 二极管(1N4148)馈送至RC滤波器。 (简单峰值采样网)电容器上的电压应等于电流峰 值振幅,此电压将触发一些附加电路,从而将EN引脚拉低,可能需要延迟才能不跳到另一个永不停机的环路中。

    我正在尝试在PSpice中执行一些模拟,我不确定 TImodel是否真的如此逼真。 但我可以在硬件中验证这一点,使其更快,更具可变性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与主要问题无关。 但数据表中存在故障:

    SLVSCE9D–JUNE2014–2017年10月修订

    9.4 点.................................................................2负斜率的阈值为0.99V和0.92。 图54上的说明中没有0.6 V AD。似乎是类型错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christopher:

    感谢您的指出。我们将在下一个数据表修订版中进行更正。
    一个建议,建议您在赛道上试一下! —增加LMR的软启动时间(从当前值--> 20ms-->100ms),并检查是否有帮助。

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是...问题在于,从LMR1.403万 UC开始,UC的上升时间通常应小于2毫秒。

    我设计了一个电路,它基于来自Imon引脚的信息关闭TPS2.5944万。 但是,我需要几个组件来实现这一工作,而不是放在板上,

    另一个问题是这会使EN引脚向下跳动,所以如果没有闩锁功能,它将跳进另一个永不停息的循环。 需要长时间的经销商...

    最佳解决方案是,TPS将根据ITrip电流自行锁定。 因此,LMR应会吸收高电流峰值,电流探头仍在途中,一切都将更加清晰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christopher:

    作为LMR1.403万,设备具有逐周期电流限制,以防止内部短路/低侧+高侧开关。 您能否检查TPS2.5944万L器件是否在LMR1.403万之后使用,即在LMR1.403万器件的输出端使用。 我认为,这样也可以防止12V总线过载/短路。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们幸运的话。 它必须保护蓄电池和通用12V蓄电池总线,而不是直流-直流转换器。 通过循环限制来保护直流-直流转换器循环是很好的。 但是,当它失败时,系统就会死机,没有人会保证这一点。 因此,需要对输入进行额外的单独保护。 如果出现故障,冗余转换器将无用。

    我已订购了具有TP6.5533万的附加EVM,它在 输出短时间内应能获得更高的电流,希望这将触发TPS2.5944万。

    关于TPS和LMR之间的电容器增加。 如果电容器大,则在LMR输出短路期间,第一个循环中的大部分能量/电流将来自此电容器,电流将不会流经TPS。 因此,大电容应位于TPS的输入端,以触发并锁定。 你认为Rakesh不是这样吗? 我认为是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用电流探头测量的LMR输入电流与从Imon引脚测量的电流相似,没有很大差异。
    0,5A/刻度粉红色,黄色 为12V输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总结本主题TPS2.5944万L无法保护输入端的LMR1.403万,这是由于逐周期电流限制功能。使用了另一个直流直流控制器TPS5.3353万,它吸入的电流要高得多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christopher:

    使用新的直流-直流控制器时,您对静态电流的影响有多大? 控制器部件号是多少? -我无法找到TPS6.3353万。

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS5.3353万拼写错误。 IQ小于1mA,约为0.5 mA。

    峰值电流(在短路输出重新启动时) 为LMR1.403万 -5Amps,TPS5.3353万为15A。