This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.461万:由VBAT损坏MOSFET和BQ2.461万增压

Guru**** 2560950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657773/bq24610-boost-from-vbat-damage-mosfet-and-bq24610

部件号:BQ2.461万
主题中讨论的其他部件:BQ2.417万

您好,先生,

我们的示意图如下所示,如果V_ADP浮动插入电池组,则VBAT1=12V U2's VSW=29~32V,U2或U1损坏。

电池组为3芯12.x电压。为什么此原理图从VBAT1获得升压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用新设备并在插入电池时显示示波器捕获。 探头位于VBAT1,VSW。

    适配器不存在时,应在bq2.461万不切换的情况下插入VBAT。 因此,在SW节点处极不可能有29V电压,并且12伏电池热插拔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    波形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,错误地单击底部。
    查看原理图,需要在蓄电池附近的VBAT1节点处添加22uF保护罩。 但是,这不应导致电压峰值。 我们有客户将此部件用于5芯和6芯电池已有很长一段时间,但我们的部件上没有热插拔损坏。 请提交用于FA的IC,以便我们可以获得有关bq2.461万上哪个引脚已损坏的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我们拆除了Q40的R736和C579,VSW从不会升至28~32V,从而损坏BQ2.461万和CSD8.733万。

    为什么通过R736和C579来提高?

    如我所知,TI BQ2.461万EVM建议 在输入端使用Q1和Q2。

    如果我们想降低一个MOSFET的成本,如何设计?  类似的BQ2.417万数据表第28页第4季度是否正常?  

    CH3= U2引脚3

    CH4= U2引脚5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设输入源仍未连接,对吗?

    在插入蓄电池时,您能否也探查V_ADP以查看是否出现故障?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我们正在尝试移除BQ2.461万EVM Q5,但我们看到VSW具有升压18V电压和电流探头测量66,4A。

    如果我们在客户PCB上添加相同的Q5条件,则升压问题 解决上升 是平滑的。

    如果此应用仅5~6充电器插接板的PCB上没有系统侧,那么Q5是必须的? 还是改为 肖特基或二极管? 或为我推荐分享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个峰值电流用于为板上的盖子充电。 第二个峰是我们应该看到的。

    没有Q5电流,电流直接通过电感器为输入电流充电,因此您将看到VSW过冲。  

    如果没有系统,您可以使用散射二极管代替。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    非常感谢。
    如果客户想要使用散射二极管,
    那么,我们需要关注正向电流或正向浪涌电流? 当前安全值有多少?

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    散射二极管应该能够处理示波器捕获中的电流峰值。