This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:负载时电压显著下降

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2679, TPS2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092364/lm2679-significant-voltage-drop-when-under-load

部件号:LM2679
主题中讨论的其他部件: ashTPS2420

大家好,

刚刚完成了几块原型板的组装,遇到了以下问题。 当电路在 未加载时正确输出7.4V±0.1V时,当施加0.6A负载时,LM2679的输出电压降至约6V。

幸运的是,尽管6V输出仍可用于我们的应用,但我们希望解决此问题。


下面是从示波器读取输出电压的原理图,板布局,组件和图像。

组件值:

IC:LM2679SD-ADJNOPB
升压:10nF
中央支助事务厅:10华氏度
Cin:2x 56uF
cout:2x 47uF
RFB1:1k
RFB2:5.11K
RLIM1:5.9K
电感器:22uH 60mOhm


我们希望这些主板能够尽快投入生产,因此我们非常感谢您的帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.我在您的原理图中没有看到Cin,电感器值是22uH还是22mH?

    2.额定电压为3和4,请遵循数据表建议:

    3.功率级的布局不好,我们建议将交流电流回路保持 在尽可能小的位置,即Vin电容-> Vin PIN->SW->DIODE GND->INPUT CAP GND,但从您的布局来看,二极管GND不靠近输入电容器的GND。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    原理图上的另一页上有2个56uF盖,它们位于主板上输入efuse的旁边。 感应器也是22uH而非MH (致歉)。

    Cout 3和4电容器为25V速率MLCC。

    输入电容器也放置在图像下方的板上,它们在同一层上无阻碍地直接连接到二极管的GND。 我在接下来的12个小时内不在我的计算机旁,所以我无法向您发送它的图像,但输入efuse保护功能低于电压转换器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Warren您好:

    您能否帮助确认 efuse输入 或 efuse输出的输入上限?  原因输入盖需要接近LM2679,您还可以监控LM2679的输入电压,请参阅输入引脚上的任何振荡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel,您好,输入盖位于efuse输入端的直流输入端,efuse输出(TPS2420)和LM2679输入端之间有直接连接。 所附示波器图像还显示了LM2679 (CH1)的输出和输入电压(CH2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel,您好,请参阅附件:


    12伏电源与0.6A电路一起使用。 -已知良好的电源,其它电源也出现问题。

    我也曾尝试过使用另一个负载设备,LM2679的性能更差,降至4.8V!使用相同的12v 0.6A供电电压和电流。

    1. LM2679的输入针脚- 1.00μs
    2. LM2679的输入引脚- 50.00ns
    3. LM2679的(CH1)输入| TPS2420 - 25.00ns的(CH2)输入电容器





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    在读取了负载下瞬变和振荡的一些其他问题后,我们发现主板布局存在问题, 确定存在DRC无法拾取且RFB2电阻器连接到电感器的输入端而不是输出端的问题。 在切割不正确的轨迹并焊接软管线后,我们看到4A负载下的最大压降0.2。