Other Parts Discussed in Thread: LM2679, TPS2420
主题中讨论的其他部件: ash, TPS2420
大家好,
刚刚完成了几块原型板的组装,遇到了以下问题。 当电路在 未加载时正确输出7.4V±0.1V时,当施加0.6A负载时,LM2679的输出电压降至约6V。
幸运的是,尽管6V输出仍可用于我们的应用,但我们希望解决此问题。
下面是从示波器读取输出电压的原理图,板布局,组件和图像。
组件值:
IC:LM2679SD-ADJNOPB
升压:10nF
中央支助事务厅:10华氏度
Cin:2x 56uF
cout:2x 47uF
RFB1:1k
RFB2:5.11K
RLIM1:5.9K
电感器:22uH 60mOhm 



我们希望这些主板能够尽快投入生产,因此我们非常感谢您的帮助,谢谢!
灰