我已经 为使用 低侧配置的BQ7.694万的15节电池准备了BMS开发板。 我还没有连接微控制器,目前正在测试硬件部件。
当我检查Pack+和Pack-(输出端子)之间的电压时,其读数为50V。 一旦我在端子之间连接负载,电压读数为0伏。 这是否正常? 我有什么办法可以防止这种情况发生?

此致,
Cleatus Wesley
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经 为使用 低侧配置的BQ7.694万的15节电池准备了BMS开发板。 我还没有连接微控制器,目前正在测试硬件部件。
当我检查Pack+和Pack-(输出端子)之间的电压时,其读数为50V。 一旦我在端子之间连接负载,电压读数为0伏。 这是否正常? 我有什么办法可以防止这种情况发生?

此致,
Cleatus Wesley
您好,Cleatus,
我认为首先要确定的是发生这种情况时您的保护FET的状态。 测量每个FET的栅极,以查看BQ7.694万在CHG和DSG引脚上驱动的是什么。 在BQ7.694万的数据表中,表8-1显示了每种保护类型禁用了哪些FET。 这将有助于缩小可能触发的保护范围。 然后,您可以检查硬件上的条件以确定保护触发的原因。
如果您能够连接到I2C以从设备读取状态寄存器,则调试将更容易。 如果没有微控制器配置您的保护阈值,可能是您遇到了默认设置问题。
希望这有所帮助。
此致,
马特
您好,Cleatus,
我需要更多信息来帮助您调试此问题。 请您回答以下每个问题吗?
当您说电压读数为0V时,这意味着什么? 您是否使用万用表测量Pack+/Pack-处的电压? 当您从电压测量寄存器读取时,这是否是BQ7.694万 IC报告的电压? 请提供更多详细信息。
发生此问题时,BQ7.694万的CHG引脚和DSG引脚上的电压是多少?
当发生这种情况时,您能否读取BQ7.694万的状态寄存器以查看是否触发了任何保护或报告了故障?
BQ7.694万是电池监护仪,不控制充电器(它不支持您提到的算法)。 有一个BQ7.835万-R2配套控制器支持JEITA,并且此设备还可以进行测量。
此致,
马特
当您说电压读数为0V时,这意味着什么? 您是否使用万用表测量Pack+/Pack-处的电压? 当您从电压测量寄存器读取时,这是否是BQ7.694万 IC报告的电压? 请提供更多详细信息。
[/引述]我还没有连接微控制器。 我刚刚打开IC电源,检查Pack+/Pack-之间的电压是否为48V。 不应该是0伏? MOSFET的栅极电压读数为0V,