This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.694万:电池管理系统的测试开发板

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090548/bq76940-testing-development-board-for-battery-management-system

部件号:BQ7.694万

我已经 为使用 低侧配置的BQ7.694万的15节电池准备了BMS开发板。 我还没有连接微控制器,目前正在测试硬件部件。

当我检查Pack+和Pack-(输出端子)之间的电压时,其读数为50V。 一旦我在端子之间连接负载,电压读数为0伏。 这是否正常? 我有什么办法可以防止这种情况发生?

此致,

Cleatus Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cleatus,

    我认为首先要确定的是发生这种情况时您的保护FET的状态。 测量每个FET的栅极,以查看BQ7.694万在CHG和DSG引脚上驱动的是什么。 在BQ7.694万的数据表中,表8-1显示了每种保护类型禁用了哪些FET。 这将有助于缩小可能触发的保护范围。 然后,您可以检查硬件上的条件以确定保护触发的原因。

    如果您能够连接到I2C以从设备读取状态寄存器,则调试将更容易。 如果没有微控制器配置您的保护阈值,可能是您遇到了默认设置问题。

    希望这有所帮助。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是泄漏电流造成的? 当我在输出端子上连接一个小负载时,电压立即变为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cleatus,

    这也许是可能的,但似乎不寻常。 您是否检查过FET的状态?

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放电MOSFET的门读数为16V。

    此IC中是否可以实施以下算法?:

    JEITA 算法

    增强型充电

    自适应充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cleatus,

    我需要更多信息来帮助您调试此问题。 请您回答以下每个问题吗?

    当您说电压读数为0V时,这意味着什么? 您是否使用万用表测量Pack+/Pack-处的电压? 当您从电压测量寄存器读取时,这是否是BQ7.694万 IC报告的电压? 请提供更多详细信息。

    发生此问题时,BQ7.694万的CHG引脚和DSG引脚上的电压是多少?  

    当发生这种情况时,您能否读取BQ7.694万的状态寄存器以查看是否触发了任何保护或报告了故障?

    BQ7.694万是电池监护仪,不控制充电器(它不支持您提到的算法)。 有一个BQ7.835万-R2配套控制器支持JEITA,并且此设备还可以进行测量。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价userid="5.4672万" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/109.0548万/bq76940-测试7.694万测试开发板-用于电池管理系统/404.5625万#4045625"]</s>404.5625万

    当您说电压读数为0V时,这意味着什么? 您是否使用万用表测量Pack+/Pack-处的电压? 当您从电压测量寄存器读取时,这是否是BQ7.694万 IC报告的电压? 请提供更多详细信息。

    [/引述]

    我还没有连接微控制器。 我刚刚打开IC电源,检查Pack+/Pack-之间的电压是否为48V。 不应该是0伏? MOSFET的栅极电压读数为0V,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cleatus,

    当FET被禁用时,Pack-将是浮动的,因此没有负载时的电压并不意味着什么。 当您施加负载时,由于电路断路,这将变为零。 要启用FET,您需要启动BQ7.694万 IC (TS1引脚上的上升沿),并且微控制器需要启用FET。 然后,当施加负载时,您将在Pack+/Pack-上看到蓄电池电压。

    此致,

    马特