This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM6.3606万:电源产生太多热量

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088974/tpsm63606-power-supply-produce-too-much-heat

零件号:TPSM6.3606万

您好,

在我们的项目中,我们使用5x TPSM6.3606万RDLR电源模块来采购我们的内部导轨,我们正在努力解决这些模块产生的大量热量。 我检查了您的评估板中提供的数据,但只有高电流数据。 我们的负载要低得多:

- V+1_2: 415.60mA      

- V+3_3: 255.70mA     

- V+5:      369.70mA     

- V+5_5: 43.80mA     

- V+15:  86.70mA

在设计阶段,I在原理图设计阶段使用了Excel中的TI计算工具,温度上升  约 为8C。  

 

我还提供了部分原理图,放置和细菌器。 请注意,相同的GND平面位于第2,5,7,10,12层, 15.

主板尺寸:5.1 x 11.4 英寸

 

此外,还添加了电源设备区域的散热图像:

FLIR580–电源,顶部,TPSM6.3606万RDL达到CCA 55C,环境温度为25C。

 

我们最初使用的是切换频率450kHz。 然后我们将其增加到1MHz,也尝试了1.7MHz,但没有显著变化。

 

如果我们在设计中遗漏了某些内容,或者从您的角度看温度结果是否真实,请检查数据

您是否有来自评估板的低电流测试数据(我们没有该板)?

 

谢谢!

Jaroslav

e2e.ti.com/.../PSU_5F00_Place_5F00_BOTTOM.pdfe2e.ti.com/.../PSU_5F00_Place_5F00_TOP.pdfe2e.ti.com/.../PSU_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的输入电压是多少?

    您可以使用数据表中的功率损耗曲线来估计功率损耗,从而估算给定条件下的温度上升。

    即使您无法找到精确条件的曲线,您也可以接近。

    增加切换频率将增加损耗并增加温升。

    此外,请记住,如果设备彼此靠近,热阻将会有效增加,从而获得更高的温度  

    比预期的要高。

    我附上了一份可能有帮助的应用说明。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../4834.snva951.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jaroslav,

    根据输出电压选择切换频率,以保持电感器波纹电流为30 40 % (请参阅数据表中推荐的FSW表)。 从散热角度来看,我建议复制数据表(和EVM用户指南)中所示的推荐布局,在IC下使用多个GND VAS。

    注意TPSM6.3606万是6A模块。 TI具有低电流模块,可满足低于1A的输出电流要求。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图上的一个注释-不需要外部VCC电容器。 VCC CAP集成在此模块中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我尝试禁用除 一个外的所有TPSM,加载与我在应用中测量的电流相似的电流并检查温度。

    我完全没有看到温度升高。 下周我将逐一检查所有的TPSM。

    此致,

    Jaroslav   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢Jaroslav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下,您可以使用TPSM6.3606万快速启动计算器来查看功率损耗和预期温度上升。 链接位于产品文件夹中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还使用 了tpsm6.3606万,3个,几分钟后很热,你能解决你的问题吗? 如果是,请分享您的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了3个tpsm6.3606万芯片,输入20V,输出 12V,15V,-15V, 几分钟后很热,你能解决发热问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuliang,请打开另一个线程进行查询。 在此过程中,请发送您的原理图和每个模块设计的完整快速启动计算器文件。 此外,请确保PCB上使用热通孔和散热铜(有关详细信息,请参阅PCB布局指南和EVM布局数据表)。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我将其用作设计输入。

    我发现1或2个TPSM不会产生明显的热量。 因此,它们之间的位置似乎太近,而且GND平面中也存在瓶颈,因此热量无法分配到PBA的其余部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。 我禁用了-15V输出,现在它更好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 如果没有其他问题,我将关闭此线程。

    此致,

    蒂姆