在线程:LM7481中讨论的其他部件
你(们)好
我的电路数据报 与规格相同,但VDGATE-VA电压仅为3.6V, 出现此问题的原因是什么?
参数如下:
VIN=14V,Vov-GND=0.9V, VCAP-VS-= 12V,VHGATE-VOUT=11V, VEN-GND=5V。
Cin=990uF,Cout=20uF,CVS=0.1uF,CCAP=2.2uF,Q1和Q2使用 FBL8.6062万-F085。
没有D1和D2
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的电路数据报 与规格相同,但VDGATE-VA电压仅为3.6V, 出现此问题的原因是什么?
参数如下:
VIN=14V,Vov-GND=0.9V, VCAP-VS-= 12V,VHGATE-VOUT=11V, VEN-GND=5V。
Cin=990uF,Cout=20uF,CVS=0.1uF,CCAP=2.2uF,Q1和Q2使用 FBL8.6062万-F085。
没有D1和D2
您好,Barton,
请参阅下面的e2e常见问题,以了解此行为背后的原因,
理想二极管控制器或ORing控制器栅极电压低于预期值