请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS3703-Q1 您好,专家,
下面是关于TPS3703-Q1的一些问题。 请您帮忙清除吗?
- 锁扣模式是否仅在CT引脚连接至GND时可用? 对于连接到VCC或CAP的CT引脚,它不可用,对吗?
- 内部感应电阻是否被拉至GND?
- 电阻分压器的容差对精度有多大影响? 如何计算误差? 最好是提供一个示例。 谢谢
非常感谢您的帮助!
巴西,
郑电气
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家,
下面是关于TPS3703-Q1的一些问题。 请您帮忙清除吗?
非常感谢您的帮助!
巴西,
郑电气
您好,电子,
1) 闩锁模式仅在CT向下拉至地面时可用。
2) 感应引脚有一个内部分压器,由比较器采样。

3) 电阻器容差对分压器输出的影响不大。 例如,对于5 % 1.05 1.05 容差为Vout = Vin *(R2*VIN)/(R1*R4)+(R2*VIN)))的电阻器,1.05 1.05 全部取消。 对于不均匀分布 的输出电压=输入电压*(R2* 1.02)/(R1*.95)+(R2* 1.02),输出电压将关闭几毫伏。 进入10 % 公差100K - 10 % 和10 + 10 % (10V时),输出电压= 10V *(90k)/(11k+90k)= 8.91V,对比9.09V。
杰西