This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:仅当CT引脚连接到GND时,才提供闩锁模式

Guru**** 2420540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092264/tps3703-q1-is-latch-mode-only-available-when-ct-pin-is-connected-to-gnd

部件号:TPS3703-Q1

您好,专家,

下面是关于TPS3703-Q1的一些问题。 请您帮忙清除吗?  

  1. 锁扣模式是否仅在CT引脚连接至GND时可用? 对于连接到VCC或CAP的CT引脚,它不可用,对吗?
  2.  内部感应电阻是否被拉至GND?  
  3.  电阻分压器的容差对精度有多大影响? 如何计算误差? 最好是提供一个示例。 谢谢  

非常感谢您的帮助!

巴西,

郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我会检查并告知您。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Trailokya,

    谢谢!

    巴西,

    郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子,

    1) 闩锁模式仅在CT向下拉至地面时可用。

    2) 感应引脚有一个内部分压器,由比较器采样。

    3) 电阻器容差对分压器输出的影响不大。 例如,对于5 % 1.05 1.05 容差为Vout = Vin *(R2*VIN)/(R1*R4)+(R2*VIN)))的电阻器,1.05 1.05 全部取消。 对于不均匀分布 的输出电压=输入电压*(R2* 1.02)/(R1*.95)+(R2* 1.02),输出电压将关闭几毫伏。 进入10 % 公差100K - 10 % 和10 + 10 % (10V时),输出电压= 10V *(90k)/(11k+90k)= 8.91V,对比9.09V。

    杰西