Other Parts Discussed in Thread: TPSM8A28
Vin端子に3.3V±5 %を印加した场合、Vcc端子に外部电圧を印加する必要がありますか?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将您的问题翻译为以下内容。
'如果Vin端子施加3.3V±5 % ,是否需要为Vcc端子施加外部电压?'
否,但要获得满载电流,可能需要添加外部偏压。
请参阅7.3 1 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm8a29.pdf#page=11部分
如果输入仅为3.3V且从未超过5.5V, 请考虑将VCC和VIN连接在一起,这样可能会有所帮助。
以下链路是在3.3V输入电压下为较低额定电流IC (而不是TPSM8A28)获取的数据。 TPSM8A28使用较高电流版本的IC。
当输入电压为3.3V±5 % 且输出电压为1.0V-10A时,是否有必要为Vcc端子施加电压?
否,没有必要。 但VCC电压将略低,VCC是栅极驱动电压 ,功率级FET的接通电阻更高。
由于LDO设置为调节至4.5V且输入电压低于4.5V,因此VCC LDO在压降下运行。 VCC将略低于VIN电压,接通电阻将更高,这会影响效率。
当不需要对Vcc引脚施加电压时,处理Vcc引脚的方法是什么?
VCC有一个内部1uF电容器,在输入电压大于5.5V时保持打开状态。
在输入电压< 5.5V的情况下工作时,将VCC连接到VIN,以提供最佳效率。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps548a28.pdf#page=32 Figure 8-3显示了在VCC引脚上使用外部偏置时的效率提高。
在什么条件下,Vcc引脚必须施加4.5V至5.3V的电压?
我不知道有任何需要应用外部偏倚的情况。 使用外部偏置降低ON电阻,从而提高效率。
效率的提高可能会延长设备可运行的环境温度或负载电流