This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A28:对Vcc引脚施加外部电压的条件

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090796/tpsm8a28-conditions-for-applying-external-voltage-to-vcc-pin

部件号:TPSM8A28

Vin端子に3.3V±5 %を印加した场合、Vcc端子に外部电圧を印加する必要がありますか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请您用英语描述您的问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将您的问题翻译为以下内容。  

    '如果Vin端子施加3.3V±5 % ,是否需要为Vcc端子施加外部电压?'

    否,但要获得满载电流,可能需要添加外部偏压。  

    请参阅7.3 1 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm8a29.pdf#page=11部分

    如果输入仅为3.3V且从未超过5.5V, 请考虑将VCC和VIN连接在一起,这样可能会有所帮助。  

    以下链路是在3.3V输入电压下为较低额定电流IC (而不是TPSM8A28)获取的数据。   TPSM8A28使用较高电流版本的IC。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/100.6339万/faq-tps548a28-efficiency-output-voltage-for-3-3v-input-voltage?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS548A28

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    我还有一个问题。
    当输入电压为3.3V±5 % 且输出电压为1.0V-10A时,是否有必要为Vcc端子施加电压?
    当不需要对Vcc引脚施加电压时,处理Vcc引脚的方法是什么? (例如,使用1uF终止)
    如果必须给Vcc引脚施加电压,是否只需将其直接连接到Vin引脚(3.3V±5 %)即可?
    在什么条件下,Vcc引脚必须施加4.5V至5.3V的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入电压为3.3V±5 % 且输出电压为1.0V-10A时,是否有必要为Vcc端子施加电压?

    否,没有必要。 但VCC电压将略低,VCC是栅极驱动电压 ,功率级FET的接通电阻更高。

    由于LDO设置为调节至4.5V且输入电压低于4.5V,因此VCC LDO在压降下运行。   VCC将略低于VIN电压,接通电阻将更高,这会影响效率。

    当不需要对Vcc引脚施加电压时,处理Vcc引脚的方法是什么?

    VCC有一个内部1uF电容器,在输入电压大于5.5V时保持打开状态。

    在输入电压< 5.5V的情况下工作时,将VCC连接到VIN,以提供最佳效率。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps548a28.pdf#page=32 Figure 8-3显示了在VCC引脚上使用外部偏置时的效率提高。  

     

    在什么条件下,Vcc引脚必须施加4.5V至5.3V的电压?

    我不知道有任何需要应用外部偏倚的情况。  使用外部偏置降低ON电阻,从而提高效率。

    效率的提高可能会延长设备可运行的环境温度或负载电流