This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD1.9538万Q3A:如何在特定应用中查找RDS (ON)

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091379/csd19538q3a-how-to-find-rds-on-in-specific-application

部件号:CSD1.9538万Q3A
主题: TPS2.388万中讨论的其它部件

您好,

我想获得有关CSD1.9538万Q3A的一些帮助。  

我的申请如下:  

当晶体管打开时,它会闭合电路,并且1.25 A的电流流经晶体管。 门由10 V至12.5 V控制  

当晶体管关闭时,它会断开电路,并且没有电流流动。  

要检查晶体管是否足够SOA,我需要知道 VDS的确切值。 如何知道?

i不过要使用RDS (on)计算VdS (因为用于ohmic区域) :Vds = Rds (on)= ID  

RDS (开)显示 在图7第5页,但对于ID = 5A。

感谢你的帮助  

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Pierre:

    感谢您对TI FET的关注。 您是否可以共享有关您的应用程序的其他信息? 您是否在反馈回路中使用FET源脚中的电流感应电阻器通过调整VGS来调节流经FET的电流? 或者,您是否只是打开FET (VGS >> Vth),并且电流在电路中的其他位置调节? 如果您像在饱和区域(VDS > Vgs - Vth)中使用通滤芯一样使用,那么当有电流流经FET时,我们必须注意FET的压降,以确保其在SOA限制内工作。 如果您将FET用作开关,则我们需要知道打开和关闭时间,以确定它是否在SOA中。 我期待您的回复。

    此致,

    约翰·华莱士

    TI FET应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是有关TI如何测试和规范SOA的有用博客的链接。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/understanding-mosfet-data-sheets-part-2-safe-operating-area-soa-graph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Pierre:

    跟进以查看您的问题是否已解决。 如果我没有收到您的回复,我将假定它已解决,并关闭此线程。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的完整回复。 我正在实习,每 周在公司工作3天,从周一到周三。

    我正在处理不同的主题,我会尽快回答您的问题。

    此致,

    皮埃尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用此MOSFET或另一个MOSFET进行PoE应用,尤其是TPS2.388万。 我知道CSD1.9538万QA是在评估套件上推荐的,但我想了解如何 选择它来提供一些参考。  

    如果我了解TPS的行为,电流将通过电阻器在TPS中测量。 然后TPS将驱动闸门,以确保功能良好。  

    我知道 通过MOSFET的最大电流为1.25 A  ,如 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2.388万.pdf?ts=1649669262878&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS23880第1649669262878第312.388万31页所述

    此最大电流是在栅极驱动MOSFET高电流时(VG = 10至12.5 V),因此VDS将非常小,并变为0V。 要 选择与SOA相关的MOSFET ANS,我需要1.25 A的VDS  

    如果我不清楚,请告诉我。

    此致  

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pierre:

    我没有参与TPS2.388万 EVM的设计,但我相信选择CSD1.9538万Q3A是因为它是小型3.3 mm 3.383A封装中的100V FET,可以处理应用的电流需求。 对于SOA,我们需要查看FET的开启和关闭时间。 如果您在100μs μ A中切换54V,则SOA电流约为5A。 我们还需要考虑FET打开时的持续电流和传导损耗。 对于10V,栅极驱动,最大接通电阻为59 mΩ Ω,1.25A持续时的传导损耗为:Pcond = 1.25A x 1.25A x 59 mΩ x 1.7 (假设TJ = 100°C,请参见数据表中的图8)= 157mW。 这完全符合该软件包的功能。 我要将此查询传递给TPS2.388万应用程序以添加其输入。

    谢谢!

    John