Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC28742, UCC24636
部件号:UCC256404
主题中讨论的其他部件:UCC2897A, UCC286, UCC28742, UCC2874, UCC24636
亲爱的E2E主题:
我需要设计 DC直流降压隔离转换器,宽范围输入输出40-95V直流至双输出12V 120W和24V 120W。
我 的输出需要最低84 % 的效率,并且还需要过压和过温保护,因此,如果 您可以帮助我获得相同或任何部件号,则可以进行任何参考设计。 您还可以向我推荐库存中的任何零件,因为工作台设计给我的设计很少,但没有任何零件库存,甚至可以开始原型设计! 我甚至在任何主要分销商网站上都找不到任何部件,比如Digikey或mouser!
我需要在大约3周时间内进行设计和提供。 非常期待您的回复!
提前感谢!