This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:需要有关直流直流降压隔离转换器I/p 40-95V直流至双输出12V 120W和24V 120W的参考设计帮助

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC28742, UCC24636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092006/ucc256404-need-help-with-reference-design-for-dc-dc-buck-isolated-converter-i-p-40-95v-dc-to-dual-o-p-12v-120w-and-24v-120w

部件号:UCC256404
主题中讨论的其他部件:UCC2897AUCC286UCC28742UCC2874UCC24636

亲爱的E2E主题:

 我需要设计 DC直流降压隔离转换器,宽范围输入输出40-95V直流至双输出12V 120W和24V 120W。  

我 的输出需要最低84 % 的效率,并且还需要过压和过温保护,因此,如果 您可以帮助我获得相同或任何部件号,则可以进行任何参考设计。 您还可以向我推荐库存中的任何零件,因为工作台设计给我的设计很少,但没有任何零件库存,甚至可以开始原型设计! 我甚至在任何主要分销商网站上都找不到任何部件,比如Digikey或mouser!

 我需要在大约3周时间内进行设计和提供。  非常期待您的回复!

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vijay,

    根据您的要求,您需要双输出(12V和24V)。  降压调节器只提供单个输出。  此外,Webench仅适用于单输出设计。  因此,根据功率要求,有一种可能性是带有SMPS变压器的正向转换器,以提供双输出。  在这些高电流下,有源钳位正向转换器将是实现最高效率的理想选择。   

    浏览我们的参考设计,我可以看到一些可能性,但它们是单输出,因此您需要为变压器添加绕组。

    PMP7451: 12V /10A

    PMP8861: 12V /10A

    这两种设计都使用DigiKey库存的UCC2897A。

    LM5025 和 LM5025A 是具有主动锁模正向拓扑的控制器。  有些EVM是双输出的,但不完全是您所需要的。

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Eric:

     感谢您的快速回复! 很抱歉,如果我无法正确解释我的问题。 我需要两种不同的设计,都只能使用单输出! 但两者均为100W输出,但一个输出为12V,另一个输出为24V,输入电压范围为45至95VDC。 因此,现在您可以建议使用12V和24V 2种不同的设计。 我检查了PM7451和PM8861,它们都支持最大输入电压范围,直至仅限72V直流电,而我的最大输入电压可能高达95VDC。 这对我不起作用! 很抱歉无法清楚地解释我的问题。 正在等待您的回复。

    提前感谢!

    您的真的,

     Vijay Gohil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从Webench开始,输入您的规格: 40 - 95V输入,12V输出,10A。  但是,不要选择“隔离”。  生成结果。  我看到79个匹配项。

    使用过滤器>拓扑选择"Active Clamp forward"(主动锁模前移),"FlyBack"(反向)和"Half Bridge"(半桥)。  此滤波将显示带有变压器的设计(即隔离)

    我看到了62种可能的设计。

    接下来,我使用滤波 器> IC功能 选择"过压保护"。

    我看到4种可能性。  两种设计使用UCC286,但预测78.7 % 效率。  DigiKey或Mouser没有UCC286库存。

    另外两种设计使用UCC2874或UCC28742以及UCC24636驱动程序。  这些并不 能预测效率,但考虑到它是同步回扫,我希望它会很好。  DigiKey的UCC2874没有库存,但Mouser显示有26个库存。  UCC28742在Digikey或Mouser没有库存。

    您可以 对 24V,120W设计使用相同的Webench程序。

    *******************

    搜索参考设计;

    我认为 PMP7451PMP8861 (基于UCC2897A)具有您所需的基本结构。  它设计 为最大75V输入,但如果您理解设计,我相信可以对其进行修改以支持95V输入: 更改切换FET,HV钳位, 降低 切换 频率,可能修改变压器等。 功率级设计器 可以帮助设置几乎 任何拓扑的组件和系统级别规格。

    UCC2897A具有非常好的CAD支持: 此处。  仿真模型和Excel设计计算器工具。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Eric:

     感谢您的快速回复... 我使用了Webench,我为自己设计了12V 9A设计链接如下:

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=C9F1C3AEF74C836F

     现在我不知道如何制造变压器和电感器,它不会告诉我要使用哪一个核心! 您能帮我设计上述设计(T1和L1)的变压器和电感器吗?

     非常期待您的回复!

    再次提前感谢。

    此致,

     Vijay Gohil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vijay,

    我也看到了。  对于L1,我认为您可以找到规格类似的现成组件。  对于T1,它是自定义的磁性,因此您必须联系SMPS变压器供应商,了解规格以构建一些。  也许您可以在其中一家主要供应商处找到一些SMPS设计软件,这些软件可以帮助您进行设计并识别核心,电线等

    如果您使用导出>打印报告>打印到PDF,您可以获得有关自定义组件(峰值电流,损耗等)的更多信息。  这些应有助于您查找或构建组件。

    此致,

    Eric