This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:特定输出端的压降电压

Guru**** 2455700 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576457/lp2951-dropout-voltage-at-specific-iout

部件号:LP2951

您好,

我们的客户想要了解特定条件下的LP2951压降电压。

在数据表中,仅介绍了在自由空气操作范围内的100uA和100mA。

另一方面,数据表第9页图13显示了各种Iout,但不显示工作温度。

 

他们将尝试将其与Iout = 20mA一起使用,并且在 自由空气温度范围内目标压降电压小于450mV。  

是否有人能在 客户的情况下显示压降电压数据或任何计算公式?

谢谢,此致,

Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非图形另有声明,否则数据假定为25°C

    图13表明,使用Iout = 20mA时,25°C时典型Vdo为250mV

    将该参考点(25°C时为250mV)放在图12上并绘制两个斜面。

    第一个斜率(较低)代表25°C时Vdo的百分比,参考25C和20mA时为100mA (250mV / 310mV = 80 %)

    第二个斜率(上)代表100mA数据线(180mV / 100°C)的上升/运行

    典型的20mA Vdo性能可能会落在两个斜坡之间(125°C时从400mV到425mV)。

    如果您有特定的可订购部件号, 我可以订购样品并在工作台上确认。 这将需要一到两周的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Jones-San,

    感谢您的评论,现在我了解了如何从数据表的图形中估算Vdo。

    我会与客户会面,无论他们是否接受此估算,

    当需要测量时,我会要求您进行测量。

    谢谢,此致,

    Hiro