Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ40Z60 尊敬的先生:
我们使用bq40z60 为太阳能应用制作电池组,在进行最终确定之前,请清除一些调试。
1)是否可以使用schmatic和EVMbq40z60的物料清单 ,适用于充电和放电流超过5安培。
2) 是否需要任何PTC设备进行温度控制?? 应将RTD放在PCB或电池组上的什么位置(我们应将RTD粘贴在电池体上)。
3)如果不 使用SOC功能,则IC能否实现单元平衡功能的功能(单元平衡取决于SoC???)。
正在等待您的快速回复...
此致,
Sachin Ghorse