This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:bq40z60

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572923/bq40z60-bq40z60

部件号:BQ40Z60

尊敬的先生:

我们使用bq40z60 为太阳能应用制作电池组,在进行最终确定之前,请清除一些调试。

1)是否可以使用schmatic和EVMbq40z60的物料清单 ,适用于充电和放电流超过5安培。

2) 是否需要任何PTC设备进行温度控制?? 应将RTD放在PCB或电池组上的什么位置(我们应将RTD粘贴在电池体上)。

3)如果不 使用SOC功能,则IC能否实现单元平衡功能的功能(单元平衡取决于SoC???)。

正在等待您的快速回复...

此致,

Sachin Ghorse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • bq40z60的用户指南中规定最大充电和放电电流为5A