在“线程:LM3481”中讨论的其它部件
我一直在测试增强板,以将3.4V输入转换为12V,同时降低电流转换。 我使用BK直流负载运行效率曲线,同时扫描负载电流并监控电源电流。 在特定负载电流下,电压将从12伏突然下降到3.4伏以下,并且电源电流将与负载电流匹配(下图)。 每块板上发生的负载电流不同,但都低于1.5A的输出最大值。 某些主板会从这种行为开始。 开关发生时的负载电流是可重复的,因此它看起来不像是主板完全故障,而可能是我不完全理解的功能。
我的测试设置很简单。 直流电源连接到一侧的Vin和接地针脚,直流负载连接到另一侧的Vout和接地针脚。 我遵循了Keithly应用说明"DC_DC Characterization2600B AppNote"(图4)中建议的测试设置。
如有任何建议说明董事会为何会这样做,我们将不胜感激。