Other Parts Discussed in Thread: TPS740
您好,
我在主板中使用TPS7.4001万DGKR,并且为1.8V输出设计了它。
我发现输出电压高于规定的电压。 (2.02V)
零件电路原理图如下所示。
如果有人知道IC出现这种情况的原因,请尽快告知我。
谢谢,此致,
Nanjunda M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS740
您好,
我在主板中使用TPS7.4001万DGKR,并且为1.8V输出设计了它。
我发现输出电压高于规定的电压。 (2.02V)
零件电路原理图如下所示。
如果有人知道IC出现这种情况的原因,请尽快告知我。
谢谢,此致,
Nanjunda M
您好,Ryan:
(注意:VIN = 3.3V,输出电压= 1.8V,输出电压= 0.5A)
如电路图所示,输入电源电压为3.3V (3.20 是我们在IC输入处观察到的确切电压)
根据理论计算,板的最大电流要求为0.5A。 所需的输出电压为1.8V。
输出连接到少数电平转换器(TXS0108EPWR)和Wifi收发器(Odin-W160)。
是的,有其它电压轨(3.3V)连接到器件上,根据观察结果,板上没有泄漏路径。
请尽快帮助我们解决此问题。
谢谢,此致,
Nanjunda M