This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.4001万DGKR高于预期输出电压

Guru**** 2652215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575626/tps74001dgkr-more-than-expected-output-voltage

在“线程:TPS740”中讨论的其他部件

您好,

 我在主板中使用TPS7.4001万DGKR,并且为1.8V输出设计了它。

我发现输出电压高于规定的电压。 (2.02V)

零件电路原理图如下所示。

如果有人知道IC出现这种情况的原因,请尽快告知我。

谢谢,此致,

Nanjunda M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nanjunda,

    为了帮助调试,您能否提供Vin,Vout和Iout的范围快照(如果可能)? 请将其中一个设置为启动波形。

    TPS740输出高于其设置值的最可能原因是输出上出现意外偏置。 您能否描述LDO的负载? 是否有多个电压轨为负载供电? 焊接产生的剩余助焊剂是否导致泄漏路径?

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    (注意:VIN = 3.3V,输出电压= 1.8V,输出电压= 0.5A)

    如电路图所示,输入电源电压为3.3V (3.20 是我们在IC输入处观察到的确切电压)

    根据理论计算,板的最大电流要求为0.5A。 所需的输出电压为1.8V。

    输出连接到少数电平转换器(TXS0108EPWR)和Wifi收发器(Odin-W160)。

    是的,有其它电压轨(3.3V)连接到器件上,根据观察结果,板上没有泄漏路径。

    请尽快帮助我们解决此问题。

    谢谢,此致,

    Nanjunda M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    我从偏置引脚(引脚2)上拆下了连接到VCC_3V3的0E电阻器,并通过导线连接了5V,以检查是否是偏置电压问题,但我仍然观察到输出电压为2.1V。

    请建议我们,我们如何继续?


    谢谢,此致,
    Nanjunda M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nanjunda,

    为了帮助我进行调试,请提供请求的Vin,Vout和Iout的范围快照(如果可能)。  其中一个示波器激发应为启动波形。

    如果可能,请断开TPS740的负载。  3.3V导轨也在为负载供电的负载中可能存在泄漏路径。

    非常恭敬,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    在我的主板中,无法隔离电源电压。

    我在下面附上了Vin和Vout示波器图片。

    VIN=3.3V

    偏压=5V

    输出电压=1.8V

    请帮助我们。

    谢谢,此致,

    Nanjunda M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nanjunda,

    从输出电流范围镜头中可以看到LDO启动100毫秒后的电压步进。 LDO中没有任何内容可说明此电压步长。 此步骤最可能的原因是LDO的输出存在偏差。 在需要多个电压轨的设备(如您的)中,许多时候电源轨之间存在无意的路径。 此路径通常通过保护二极管。 传统LDO不会吸收电流;因此,当输出偏高时,由负载本身将输出降低到设定电压。 如果将电阻从输出电压添加到GND,您可能能够消除LDO输出的偏置,但在您的应用中可能没有必要这样做,因为偏置似乎来自负载本身。

    非常恭敬,
    Ryan