This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:原理图问题

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576514/lm5160-schematics-questions

部件号:LM5160

您好,

        与以下电路一样,其原理图是否有任何问题? 随附 FB电阻器和变压器...等等 谢谢你。

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    输出是否为反向降压隔离8V和7.5V? 每个输出需要多少输出电流?

    我们还提供了适用于此部件的工作台,如果您单击隔离输出选项,您还可以参考要使用的变压器

    谢谢

    -Arief