Other Parts Discussed in Thread: LM5118-Q1, LM5118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM2.5118万-Q1 主题中讨论的其它部件:LM5118-Q1, LM5118, LM2.5118万
你好,团队成员
LM2.5118万-Q1和LM5118-Q1在D/S中的输入电压=最小3V规格,
但有一个条件是"最初启动控制器时需要输入电压>= 5V ",如下所示。
我的问题是输入电压是否低于5V,LM2.5118万-Q1和LM5118-Q1是否无法开始运行?
如果输入电压低于5V,我不能绝对使用LM2.5118万-Q1和LM5118-Q1?
因为最糟糕的电压为3V。
这是困惑的。