This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5118万-Q1:[LM2.5118万-Q1/LM5118-Q1 ]5118 ]该部件可覆盖输入电压= 3V?

Guru**** 2459790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118-Q1, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576287/lm25118-q1-lm25118-q1-lm5118-q1-the-part-can-cover-vin-3v

部件号:LM2.5118万-Q1
主题中讨论的其它部件:LM5118-Q1LM5118LM2.5118万

你好,团队成员

LM2.5118万-Q1和LM5118-Q1在D/S中的输入电压=最小3V规格,

但有一个条件是"最初启动控制器时需要输入电压>= 5V ",如下所示。

我的问题是输入电压是否低于5V,LM2.5118万-Q1和LM5118-Q1是否无法开始运行?

如果输入电压低于5V,我不能绝对使用LM2.5118万-Q1和LM5118-Q1?

因为最糟糕的电压为3V。

这是困惑的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul,是的,LM2.5118万和LM5118需要5V电压才能启动。  如果您参考LM2.5118万数据表中的图4,您将看到在VIN=3V的情况下,VCC调节 器输出将不会超过VCCUVLO锁定(3.86V最大值)。  为确保VCC调节器高于VCCUVLO 锁定,VIN需要为5V,请参阅数据表中的第22页。

    特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Terry

    LM2.5118万在VIN = 5V的情况下完成启动后,我们是否可以将VIN降至3V?

    LM2.5118万仍然可以正常运行,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul,

    是,启动后LM2.5118万可以在低至3V的电压下工作。

    特里