This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS775-Q1:TPS7.7501万QPWPRQ1 - TJ=25C和TJ=-40C至125C (完整温度范围)之间重置超时延迟200ms的容差

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574972/tps775-q1-tps77501qpwprq1---the-tolerance-of-reset-time-out-delay-200ms-between-tj-25c-and-tj--40c-to-125c-full-temparature-range

部件号:TPS775-Q1

大家好

您是否介意询问TPS7.7501万QPWPRQ1?

有关复位超时延迟=200ms@典型值的说明。
在 Tj=25C和-Tj=-40C到125C之间,重置超时延迟200ms的容差是多少?
当然,我们认为您没有 保证的数据。
那么,如果您有参考数据,您能否提供给我们?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hirotaka,

    在发布时,我们没有漂移此特定参数。 请允许我延迟为您进行一些测量。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan San

    非常感谢您的支持!
    如果可能,能否在  本周五之前获得您的回复(测试结果)?
    如果您需要 几天或 几周的时间,您能否告知我们?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,

    是的,我们应该能够提供一个曲线,说明复位超时在星期五之前的偏移情况。  感谢您的耐心等待。

    非常恭敬,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan San

    感谢您的合作!
    好的,我们正在等待您的回复。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,

    感谢您的耐心等待。  我今天能漂移一个单元。  如您所见,在我漂移的装置上,超时延迟比典型延迟更长;但是,以下曲线将为您提供时间延迟如何在温度下漂移的指示。

    如果需要更准确的时间延迟,我们可以帮助推荐主管。

    非常恭敬,

    Ryan