This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7421万EVM-G1A:bq2.7421万-G1A /校准类中的参数

Guru**** 2314810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575787/bq27421evm-g1a-bq27421-g1a-parameter-in-calibration-class

部件号:BQ2.7421万EVM-G1A

您好,

我想询问在"校准"类中的操作过程中将更新哪个参数。 根据我的评估,我认为在操作过程中,只有板偏移,内部温度偏移和包V偏移才会更新,如下所示。 我的理解是否正确?

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi

    仪表可以自动校准内部偏移。 它将暂时将电压ADC的输入和Coulomb计数器的输入切换至地电位,并测量内部偏移误差。

    自动校准参数包括:Int Temp Offset (内部温度偏移),Pack V Offset (Pack V偏移),CC Offset (CC偏移)。

    此致,
    Dominik。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dominik,

    感谢您的回复。 我了解Int Temp Offset (内部温度偏移),Pack V Offset (Pack V偏移)和CC Offset (CC偏移)是通过自动校准更新的。 那么电路板偏移如何? 板偏移是否也通过板偏移更新?

    此致,
    Sonoki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sonoki,

    您必须手动测量板偏移量。

    此致,
    Dominik。