主题中讨论的其他部件:Tida-0.0779万,
我们的设计如下。 我们正在尝试 在输出功率为2kW时实现低于10 % 的THD。 现在,我们只能在600W的功率下实现低于10 % THD的目标。 对于2kW,THD仍高于10 %。
输入:185-264 V交流
输出:350V直流
输出 功率:2kW
切换频率 :20kHz
基于此TI参考设计TIDA-0.0779万,它在开关频率45kHz时的THD低于5 %。
但我们的设计基于切换频率=20kHz, 在功率为2kW时是否可能达到低于10 % THD? 要达到这一要求,需要改变的关键部分是什么?