This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR2.361万:如何降低由高du/dt引起的EMI?

Guru**** 2529520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575959/lmr23610-how-to-reduce-the-emi-which-is-caused-by-high-du-dt

部件号:LMR2.361万

您好,

   如图所示,输入电压为24V,输出电压为3V3。

  当我使用靠近SW引脚的探头时 ,我发现EMI非常大。

  看着我的PCB布局。  

   请检查我的sch和PCB布局。  

   非常感谢!

志潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局还可以。  我会稍微减小SW节点的宽度,并尝试使电感器更靠近器件。

    此外,我会旋转输出电容器以缩短其接地导线。  

    我会努力使布局接近数据表中显示的布局。