Other Parts Discussed in Thread: LM317-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM317-N 尊敬的专家:
我的客户正在考虑LM317-N,有一个问题。
我想得到您的建议。
——问题
根据8.4 2保护二极管的LM317-N (P. 14)数据表,它表示,对于25 μF或更低的输出电容器,无需使用二极管。
这意味着输出保护二极管取决于输出电容器值(25uF)。
电容类型是否无限制?
此时是否也可以使用陶瓷?
---
感谢您的巨大帮助。
此致,
信一