This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317-N:需要8.4 2保护二极管

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575879/lm317-n-need-of-8-4-2-protection-diodes

部件号:LM317-N

尊敬的专家:

我的客户正在考虑LM317-N,有一个问题。

我想得到您的建议。

——问题

根据8.4 Tm2保护二极管的LM317-N (P. 14)数据表,它表示,对于25 μF或更低的输出电容器,无需使用二极管。

这意味着输出保护二极管取决于输出电容器值(25uF)。

电容类型是否无限制?

此时是否也可以使用陶瓷?

---

 感谢您的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    请注意,两个二极管可防止不同的事件。 如果输出电容器(C1)为25uF或更低,则不需要D1。 如果输出电压为25V或更低且C2为10uF,则不需要D2。 在这些条件下,设备能够在内部处理电容器的放电。 如果使用较大的电容器(或D2的电压),电流将流经保护二极管。

    如第8.4 1节“外部电容器”中所述,我们建议将固体钽电容器用于此设备。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ryan:

    感谢您的回复。

    我了解D1和D2的用途。
    它取决于电容和输出电压。

    另一方面,您提到输出电容器是tantalun,
    但其他接线柱也可以使用陶瓷电容器。

    e2e.ti.com/.../13.549万

    建议使用哪一项?
    客户希望使用陶瓷。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    数据表建议使用固体钽。 如数据表和您链接到的论坛帖子中所述,可以将陶瓷电容器与LM317-N配合使用;但是,对于这款旧设备,建议使用固体钽。

    非常恭敬,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Ryan

    感谢您的回复。

    下面的线路,陶瓷电容器也很好。

    我认为客户可以使用。

    此外,如今陶瓷电容器的高频性能优于钽。  

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一