This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.411万:技术参考手册中缺少SoC标记配置A和B描述

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576088/bq34110-soc-flag-config-a-and-b-description-missing-from-technical-reference-manual

部件号:BQ3.411万
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ40Z50-R1

您好,

我无法在TRM中找到注册"SOC标志配置A"和"SOC标志配置B"的描述。 使用bqStudio,我可以看到寄存器位的名称,但我没有对它们的描述。

有人能告诉我一个参考,我可以在这里详细描述这些寄存器的不同位吗?

谢谢!

弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您正在使用哪个版本的bqstudio? 您是否可以向我上传屏幕截图?

    我只能看到控制,电池状态,运行状态,仪表状态,制造状态, EOS记忆状态,EOS安全状态。

    谢谢。

    此致,

    Sammi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sammi,

    据我所知,我有最新版本。 启动时,我选择“Gauge”->0110_0_01-bq34110.bqz,3.411万,然后转到“Data Registers”,然后在“Settings”中,单击“Configuration”下的“SOC Flag Config a”或“SOC Flag Config b”,然后我可以看到寄存器中的位的名称(请参阅下面的屏幕捕获)。

    不过,我的问题其实更多的是关于文档。 数据表/ TRM中是否应该有描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我很抱歉,在我检查后,TRM真的没有关于这两个寄存器的描述。
    如果您对这两个寄存器或本产品的其他信息有任何疑问,请告诉我,我可以帮您查询。 谢谢。

    此致,
    Sammi.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我真的很想了解这两个寄存器的描述,因为我正在为我们的应用程序编写固件,我需要知道如何设置这些寄存器。 例如,TRM表示某些警报由SOC标志配置A和SOC标志配置B中的设置控制,但没有说明这两个警报以及如何设置它们。

    如果您能花时间找到有关这些文档,我将不胜感激!

    谢谢!

    弗雷德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fred:

    我对这种疏忽表示歉意,我们将努力更新。 同时,您可以查看bq40z50-R1 TRM中这些设置的说明(www.ti.com/.../sluubc1c.pdf)。

    谢谢!

    特里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美,这正是我所需要的! 谢谢!

    弗雷德