This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.016万:如何连接重置引脚

Guru**** 2374150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575831/ucd90160-how-to-connect-the-reset-pin

部件号:UCD9.016万

您好,

从数据表的外观来看,"设备重置部分"似乎已在修订历史记录页面中提到的最新版本中删除。  请问原因是什么?

有人能告诉我复位针脚的电路应该是什么吗? 我对如何处理此针脚感到困惑。 可能是示意图快照?

 

此致,

Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    复位引脚应具有一个10千欧的上拉电阻器至V33,以及一个1-nF去耦电容器至接地。 部件应尽可能靠近复位销。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Yihe!
    我有这种怀疑是因为我看到了一些原理图,其中他们在3.3V电源和10K电阻之间使用铁氧体磁珠。 然而,我在其他地方看不到这种建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe:

    感谢您的回复。 不过,我有一个困惑。 我附上两个图表:图A和图B  

    请告诉我哪一个是正确的。

    此致,

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    A是正确的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Yihe!