This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5085万:LM2.5085万降压转换器加载时不工作

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575768/lm25085-lm25085-buck-converter-not-working-when-loaded

部件号:LM2.5085万

支持路径:/产品/开发和故障排除/在论坛中搜索我的问题/

大家好,我正在尝试使用LM2.5085万制造铅酸蓄电池充电器,但遇到了一些问题。 转换器的输入电压为18V,所需输出电压为13.8V。 为了测试电路,我制作了一个单层板,并在下面添加了示意图和布局。示意图包括MOSFET,二极管,电感器和输入电容器的部件号。 输出电容器只是并联的2个输入电容器

转换器在未加载时工作,我在输出端测量13.8V,在反馈引脚上测量1.25V。 但是,当我在输出端放置一个22欧姆功率电阻时,转换器发生故障,输出电压降至"噪声"极高的1.3V,并提供0.06A。

我怀疑问题来自脉动生成网络,但尝试C2的不同值(1uF,0.1uF,4nF 0.033uF)没有任何影响。

IM能够提供其他信息,包括示波器捕获。 此时,我不确定如何调试电路,感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的计算,R1应该在6万左右,但我认为您的价值不是问题所在。 也许您由于电流感应输入的噪音而过早地碰到了Ilim? 您可能想尝试100欧姆的串联电阻,线路将回到IC的引脚5 (Isen)? 另外,将滤清器盖从引脚5安装到引脚8。

    从您的布局来看,我认为它并不理想,可能与您的问题有关。 您需要一个非常靠近顶部FET Vin连接(或在您的情况下为感应)和二极管阳极的陶瓷。 此循环需要最小化(保持较小)。 数据表中的10.1 部分详细介绍了如何布置IC和电源组件,我强烈建议您遵循其中的布局指南。 我还将查看EVM并查看布局示例,并建议遵循此布局模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将R1更改为60k,并且按照您的建议,我尝试将100欧姆与引脚5串联,并在引脚5和8之间放置0.1uF陶瓷,但问题仍然存在。 您还提到将陶瓷从Rsense放置到二极管的阳极,但是已经有0.1uF和1uF (C44和C45),它们位于布局中C46旁边,并且没有标记。 关于布局,因为我只能在单层板上测试,这是我能做的最好的。
    在进行更多测试时,我意识到变频器在极低负载(高达0.1A)下保持调节,如果负载进一步增加,则会失败。 探测SW节点显示它从未像预期的那样降至0.4V (二极管的VF),并跟踪输出电压,因此我怀疑二极管可能是问题所在。 无论是否焊接二极管,电路的行为都完全相同。
    另一个观察结果是,早些时候我在板上有一个22uH电感器,但没有任何工作,将电感器更改为15uH有助于实现这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     

    我所指的滤波器盖是一个电容器,与 Isen (引脚5)和Vin串联连接至100ohm。 如果需要,使用100pF并增加至1nF?  看看这是否有帮助?  另外,请您截取转换器工作的示波器吗?  请您在轻负载下截取交换机节点的示波器吗?  谢谢。