请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM2.5085万 支持路径:/产品/开发和故障排除/在论坛中搜索我的问题/
大家好,我正在尝试使用LM2.5085万制造铅酸蓄电池充电器,但遇到了一些问题。 转换器的输入电压为18V,所需输出电压为13.8V。 为了测试电路,我制作了一个单层板,并在下面添加了示意图和布局。示意图包括MOSFET,二极管,电感器和输入电容器的部件号。 输出电容器只是并联的2个输入电容器
转换器在未加载时工作,我在输出端测量13.8V,在反馈引脚上测量1.25V。 但是,当我在输出端放置一个22欧姆功率电阻时,转换器发生故障,输出电压降至"噪声"极高的1.3V,并提供0.06A。
我怀疑问题来自脉动生成网络,但尝试C2的不同值(1uF,0.1uF,4nF 0.033uF)没有任何影响。
IM能够提供其他信息,包括示波器捕获。 此时,我不确定如何调试电路,感谢您提供任何帮助。