This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:6.25V主反馈电压高于5 % 容差

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576149/uc3843-6-25v-main-feedback-voltage-over-5-tolerance

部件号:UC3843
主题中讨论的其他部件:TL431

您好,

VIN 220AC。 9输出电源轨。  

6.25V/2A (主反馈)、+15V/0.3A、-15V/0.3A、24V/1A、10V/0.3A、厚度25V/0.5A和25V/1A。

      连接至负载0.6A时,6.25V将超过5 % 规格限制。 如何解决此问题? 谢谢你。

巴西

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Patrick:

    我查看了您的原理图,您正在使用TL431反馈DU4的5V输出调节输出。

    6V输出未严格调节,将根据5V输出具有占空比。

    您有几个选项可以尝试。

    1. 如果您想要严格调节6V输出,您可以调整TL431以感应6V输出。
    2. 如果是唯一超出容差的输出,您可以调整6V输出次级绕组的转速比以满足调节要求。
    3. 使用串联通调节器和/或并联更好地调节6V输出。

    此致,

    Mike