This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5085万行为异常

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575072/lm25085-behaves-strangely

我正在使用LM2.5085万车型年款的恒流蓄电池充电器,以5A电流为24V/55AH铅酸蓄电池充电。 示意图随附。

但是,PGATE正确切换仅约1毫秒,然后停止 约1毫秒。 模式重复。 屏幕捕获已附加。

有人能给我一些建议吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    反馈调节25mV纹波以正确操作FB比较器。它需要与电感器电流相位。 您能否检查反馈节点处是否有足够的脉动? 另一个潜在问题是电流感应输入。 您可能想要尝试降低Rsense和/或增加电流感应输入处的滤波?

    在我看来,IC周围有很多外部电路。 建议先在恒定电压下运行,然后开始向您的IC添加额外的恒定电流电路,并指出哪个输入Isense或FB导致了该问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您的建议。 我已经做了更多的调查,我想给您一些反馈。 问题似乎与反馈电压和软启动有关。 我的55 AH蓄电池的浮动电压约为24V。 根据FB设计的输出电压为27.3V。 由于蓄电池电阻非常小,应降低FB以达到24V电压。 在我看来,FB似乎降低到了0伏,并且根据软启动时间(2.5 ms)逐渐上升。 是否有任何方法可防止参考电压降至0V?

    根据您的应用说明 www.ti.com/.../snva486a.pdf,即使VOUT从5V降至1V,仍可获得恒定电流。 在这种情况下,FB参考电压必须已降低。  

    随附的图显示了当我将连接到蓄电池的串行电阻器短路时的响应。 黄色迹线是在串行电阻器之前测得的蓄电池电压,蓝色迹线是PFET栅极驱动器,绿色迹线是充电电流,粉红色迹线是反馈ISENSE信号。 系统工作,直至我手动使串行电阻器短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您的反馈。  从您的上述描述中,我了解您的方法,直到您讨论如何短路系列电流感应电阻器?  如果这样做,您将失去控制输出电流的电流回路的控制。  所以我想知道你为什么要实施这个测试。  你能帮我理解吗?  谢谢。

     

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我可能对测试的解释不准确。 我没有使电流感应电阻短路。 我所做的是,我不是将蓄电池直接连接到输出,而是将一个串行电阻器连接到蓄电池,以增加其"内部电阻"。 这样,PWM控制器的输出电压可以达到27.3V,充满电的蓄电池可以达到27.3V。 我的55 AH电池的内部电阻几乎为0欧姆。 如果PWM控制器的输出电压为27.3V,则会有大量输出电流流向电池,因为在几乎0欧姆的电阻器上会出现3.3V电压降。

    我测试这种情况的原因是,我不知道在过电流条件下FB的内部参考电压是否正确降低。 事实上,在前几次测试中,我没有缩短串行电阻器,而是降低其值。 根据我的理解,通过阅读您的应用手册,24V输出电压满足5A恒定电流输出条件下的电压反馈回路要求,仅当内部参考电压降低时。

    此致

    戴维·C.

    Mircom公司
    25 Interchange Way, Concord,Canada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过电流条件下反馈电压降低。  如果您想测试这一点,我会尝试将RSEN (您的原理图上的R72)增加到一个值,在不达到电流限制阈值的情况下,该值将无法维持当前调节水平。  一旦超过电流限制阈值,反馈处的电压应会降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我认为芯片会迫使它在非连续模式下工作。 在数据表第14页中,它表示在中到重负载下,它在不连续传导模式下工作。 这不是我需要的。 是否有强制要求它在连续传导模式下工作? 判断是轻载,中载还是重载的标准是什么?

    谢谢!

    戴维·C.

    Mircom公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请忘记我之前的帖子。 我想我对那里发生的事情有一些想法。 但对它的描述不正确。