This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:输出噪声随时间增加。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575262/tps7a33-output-noise-increase-over-time

部件号:TPS7A33
主题:TPS7A47中讨论的其它部件

使用TPS7A系列为以下每个原理图片段提供经调节的低噪声对称(+/-24VDC)输出:

TPS7A4701和3301设置为+/-24VDC输出(根据数据表),Traco TVN 5-2425的LDO输入,微调至+/-25Vdc。  LDO输入信号噪声+波纹: < 2mVpp。

无负载,开路示波器测量。

当PCB通电-> Day #1 -> LDO信号测量值@ J15/J16引脚1:顶部跟踪-蓝色:-24VDC输出, 交流耦合,底部跟踪:红色+24VDC输出,交流耦合。  两个滑轨噪音低。

PCB在实验室中运行一夜: 24VDC LDO输出的噪声明显更高。  电源已回收。  不变。  在三(3)个相同的原型上重复。  结果相同。

印刷电路板布局如下所示,顶部组件和第1层布线。  第2层上的接地平面。

如有任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    为了帮助调试,您是否还可以提供输入和输出的直流耦合示波器? 此外,您能否提供带负载的示波器?

    关于您的布局snip的几条评论:1)正极轨的预滤器和输入电容器靠近TPS7A47,而负极轨的预滤器和输入电容器则更远(足以使它们不会显示在您提供的部分布局中)。 在LDO的输入引脚上放置一个局部电容器可提高交流性能。

    2)我们建议在与LDO相同的PCB层上使用接地路径。 使电容器接地通过VIAS可增加电容器的ESR和ESL。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan:

    会的。

    根据建议1。  我让我们的技术人员在芯片上焊接了10uF,cer cap,X7R,0805。  输出纹波+噪声无变化。

    我将很快发送请求的数据。

    谢谢!

    Joel M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan:

    示波器轨迹: 空载- LDO输入和输出-直流耦合-红色轨迹= LDO输入V,蓝色轨迹= LDO输出V

    示波器迹线: -17mA负载- LDO输入和输出-直流耦合-红色迹线= LDO输入V,蓝色迹线= LDO输出V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    感谢您提供更多信息。 您是否还能提供最后一次示波器(带负载)交流耦合?

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan:

    根据您的请求。

    显示我的测量设置(示波器探头和GND夹)的PCB的PIC

    红色轨迹=+24VDC,交流耦合,无负载

    蓝色轨迹=-24VDC,交流耦合,无负载

    红色轨迹=+24VDC,交流耦合,37mA负载

    蓝色轨迹=-24VDC,交流耦合,-37mA负载

    谢谢!

    Joel Mock - MOI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    从您的原理图/布局中,我只能看到几件事,可以用来提高负轨上的噪声性能。 从原理图上看,NR电容可以增加,从而过滤LDO内部的波段间隙噪声。 按布局,长输入跟踪在切换台旁边运行,且顶层接地不足,允许噪声与LDO的输入耦合。

    非常恭敬,
    Ryan