This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.7905万:BQ7.7905万

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573282/bq77905-bq77905

部件号:BQ7.7905万

尊敬的先生:

如何 为bq7.7905万配置不同的过压和非服务阈值跳闸点?

我想使用此IC来保护LiFePo4细胞(4细胞系列)。

但数据表中给出的规格适用于LiCoO2,NMO或NMC细胞。

数据表的第3页显示了一些具有稍稍不同阈值的部件号变化,但数据表第1页上的功能列表指出过压范围为3V至4.575V, 而欠压范围为1.2V至3V。

是否存在一系列具有不同跳闸点的零件号变体?


谢谢

Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq7.7905万有5个版本。OV阈值列为4200mV-4250mV。4250。有关综合表,请参阅pp #3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的Vish:

    感谢您发送电子邮件,我浏览了数据表,即pp#3表。 数据表中的所有版本均适用于LiCoO2 Cell。 我们的要求是LiFePo4细胞。 在LiFePo4电池中,放电电压过高 和充电电压过高分别为2.0 伏特和3.75 伏特。

    此致,

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sachin,

    bq7.7905万必须经过编程才能适应自定义自定义自旋,我相信这正是您要问的。 此器件没有现场可编程性。 如果您有TI销售代表,我将与他们联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miguel,您好!

    如果我们想要一个具有自定义自定义自旋功能的芯片程序版本,您知道最小订购数量是多少吗?

    提前感谢你的回答;-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gael,

    对于需要的最小订单数量,确实没有明确的规则。 我们以不同的方式评估每个机会。

    谢谢