This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1165万EVM-283:EasyScale模式似乎不起作用。 LED不是DIMM

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572046/tps61165evm-283-easyscale-mode-seems-not-to-work-leds-don-t-dimm

部件号:TPS6.1165万EVM-283
主题中讨论的其他部件:USB到GPIOTPS6.1165万

尊敬的各位

我 刚购买了评估套件,并尝试 在启用EasyScale协议的情况下使用它。 但是,板载指示灯不会改变亮度。

这就是我所做的

a) 套件随附的CD为空。 因此,我从TI网站下载了Windows 7兼容软件。 我正在使用windows 10。

B)我已连接交付的USB-IO-Box,并尝试启动软件。 SW要求我将其升级到1.8 ..x.y,我这样做了。 刷新后,将跳过该框,Control SW将连接到USB-IO-Box。

c)设置跳线,从而关闭JP1和JP2。

d) 我已将电源连接到主板。 LED指示灯亮起,并且明亮。

e)我启动了控制应用程序。 我使用控制程序的GUI启用EasyScale协议,并尝试发送新的亮度值。 应用程序抱怨未收到ACK。 亮度保持不变。

我希望得到一些帮助-我需要做些什么才能使其正常工作? 是否有源代码可用于更改亮度?

非常感谢

Tilman

A)我将包装盒连接到Windows 10 PC,并从TI网站下载了Windows 7兼容软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tilman:

    感谢您的提问。 我们还订购了一个套件,它随附了所有组件(包括CD)。 我不确定您的套件是如何错过CD的。 但是,您似乎已经安装了GUI。

    我有Windows 7 Professional,遇到了同样的问题。 它似乎需要一个旧的驱动程序。 我已经向一些内部人员询问了这一问题,一旦我能做到这一点,我就会尽快回复您。

    谢谢!
    -Harini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harini

    感谢您的回复。

    实际上,套件附带了一张CD,但它是空的。 正如您正确地猜测的那样, 我在TI网站上找到并下载了该软件。

    我还怀疑驱动程序与运行GUI软件的Windows 10不兼容。 您是否碰巧知道是否有可用于连接USB到GPIO适配器的GUI应用程序的源代码? 也许我可以在  Linux上重新实施它,这样可以避免Windows驱动程序兼容性问题。

    www.ti.com/.../sllu093.pdf

    非常感谢

    Tilman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tilman:

    请尝试通过以下链接更新驱动程序:www.ti.com/litv/zip/slvc422a。 这样,它就可以识别USB接口适配器。 这些说明位于用户指南(http://www.ti.com/lit/ug/slvu224d/slvu224d.pdf)的第5页

    如果它抱怨固件版本(它确实适用于我),请查看您是否可以在“C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \TPS6116x EVM”中更新固件刷新实用程序

    我可以使用Easy Scale模式并调整亮度。

    最佳,

    -Harini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tilman:

    此Linux驱动程序软件似乎可以支持TPS6.1165万。

    git.ti.com/.../tps611xx_bl.c

    最佳,
    -Harini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harini

    感谢链接。 但这并不是我想要的:我正在寻找一个运行T6.1165万 EVM套件的程序,即通过USB控制USB_TO_GPIO转换器。 Linux驱动程序似乎希望TI6.1165万连接 到处理器的GPIO针脚。

    非常感谢

    Tilman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Harini

    非常感谢您的发布。 我已经安装了Windows 7软件,怀疑它在使用Windows 10时无法正常工作。
    但是,您发布的内容迫使我重新阅读手册。 第4页介绍了硬件设置。 要使EasyScale正常工作,需要删除J1。 一旦我这样做了,它就像一个迷人的地方。

    打开确认时,程序总是抱怨未收到确认。 这是否正常? 根据数据表,TPS6.1165万可以发送ACK。

    非常感谢

    Tilman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的各位

    现在,我运行了评估套件,我想更改输出电压以驱动LCD背板。 LCD背板由21个白色LED组成,分为3串,每串7个LED。 背板的电流通常为60mA至75mA (最大) 电压通常为23.1 V,最大为24.5 V

    为了便于交换,可以将R2 (现为0.56 欧姆)交换为R = U_fb/I = 200mV/0,06 A = 3.33欧姆,或假设75 mA = 2,66欧姆? D1和C3是否特别好?

    非常感谢
    Tilman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tilman:

    是的,我还注意到在Ack打开的情况下,GUI报告"未从设备收到Ack!"。 正如您所说,调光工作正常,但此警告似乎是GUI中的一些错误。 我向我们的软件联系人报告了。

    谢谢!
    -Harini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tilman:

    是,对于60mA至75mA的LED总电流,R=3.33欧姆至2.6欧姆。 看起来现有的D1和C3应该可以正常工作。

    DS中的图17包含类似拓扑的示例配置。

    最佳,
    -Harini