主题中讨论的其他部件:USB到GPIO, TPS6.1165万
尊敬的各位
我 刚购买了评估套件,并尝试 在启用EasyScale协议的情况下使用它。 但是,板载指示灯不会改变亮度。
这就是我所做的
a) 套件随附的CD为空。 因此,我从TI网站下载了Windows 7兼容软件。 我正在使用windows 10。
B)我已连接交付的USB-IO-Box,并尝试启动软件。 SW要求我将其升级到1.8 ..x.y,我这样做了。 刷新后,将跳过该框,Control SW将连接到USB-IO-Box。
c)设置跳线,从而关闭JP1和JP2。
d) 我已将电源连接到主板。 LED指示灯亮起,并且明亮。
e)我启动了控制应用程序。 我使用控制程序的GUI启用EasyScale协议,并尝试发送新的亮度值。 应用程序抱怨未收到ACK。 亮度保持不变。
我希望得到一些帮助-我需要做些什么才能使其正常工作? 是否有源代码可用于更改亮度?
非常感谢
Tilman
A)我将包装盒连接到Windows 10 PC,并从TI网站下载了Windows 7兼容软件。