This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:能否降低C1值? 最小值是多少?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575566/tps2491-can-i-reduce-c1-value-what-is-the-min

部件号:TPS2491

大家好,

在数据表和设计工具中,我注意到C1的固定值为0.1uF。 我是否可以降低此电容值? 最小值是多少? 电流输入为48V,观察到4.4A浪涌电流。 因此,在进行100次插接操作后,连接器引脚往往会损坏。 如果用0.01uF替换C1,则观察到2A浪涌电流。 请给出建议。

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yee Yong Teo,

    我很高兴知道您正在使用我们的计算器工具。 对于C1,数据表的第16页说明了可接受的值范围(下面的屏幕截图)。 我希望这能帮助你:-)

    此致,

    Aramis P. Alvarez