This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.417万:电压调节精度和SRN引脚电流消耗

Guru**** 2396375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575685/bq24170-voltage-regulation-accuracy-and-srn-pin-current-draw

部件号:BQ2.417万

我有一些关于BQ2.417万电池充电器的问题。

 

1.      在电池浮动的情况下,SRN调节电压指定为8.4 V典型值。  充电电压调节精度超过0至85 C被指定为±Ω 0.5 %。  这是否意味着充电电压将在8.4 V的0.5 % 范围内调节,或者是否需要考虑额外的容差?

2.       SRN引脚上消耗了多少电流来生成内部反馈电压?  电流是否始终被消耗,或仅在充电激活时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    1.是的,在CV相位期间,充电电压将在8.4 V的0.5 % 范围内调节。
    电流非常小,您可以参考以下有关从电池到IC的IQ (BAT)的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否澄清您对问题2的答案? 我不确定您的参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片(IQ (BAT))可能会丢失。 请查看下面的图片。