请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.7441万-G1 大家好,
我正在实施建议的流程图,即快速入门指南的图3。 经过一些分析,我有以下问题:
-其想法是当Qmax和电阻配置文件更新时,主机处理器应将这些值存储在非易失性存储器中。 然后,当配置参数发送到量表(图1)时,这两个参数也应更新。 这是否正确?
-系统从“图1”转到检查Qmax标志是否有意义? 它不应该直接进入正常操作,然后检查当系统进入/退出放电且ITPOR!= 1时是否应该存储这些值?
谢谢。