This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7441万-G1:有关建议流程图的问题

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575327/bq27441-g1-question-regarding-recommended-flowchart

部件号:BQ2.7441万-G1

大家好,

我正在实施建议的流程图,即快速入门指南的图3。 经过一些分析,我有以下问题:

-其想法是当Qmax和电阻配置文件更新时,主机处理器应将这些值存储在非易失性存储器中。 然后,当配置参数发送到量表(图1)时,这两个参数也应更新。 这是否正确?

-系统从“图1”转到检查Qmax标志是否有意义? 它不应该直接进入正常操作,然后检查当系统进入/退出放电且ITPOR!= 1时是否应该存储这些值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,

    如何完全检测到系统已退出放电? 我得到了中断,但标记CHG似乎仅在SOC < 95%时设置。 我正在使用FLAG DSG来检测放电何时开始,并且它一直运行良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 清除CHG的默认值为数据存储器中的95 %
    • 您可以将数据存储器中的值"TCA Clear"更改为要更改的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的帮助。

    我正在努力确定GPOUT中断的来源。 它们可能为3 (无法在我的系统中卸下电池):  

    1- SOC (任何SOC变更时)

    2-状态更改(进入充电/放电)

    3-初始化完成

    在中断例程中,我检查ITPOR == true是否知道我在3。 如果不是这种情况,我检查CHG是否打开,以了解它是否输入了电荷),并检查DSC以确认其正在放电。 如果以上都不正确,则我假设SOC已更改1%(默认增量)。

    这种推理是否正确? 我正在使用GPOUT按照建议的流程图进行操作。